This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP471TP:选择具有最大数据吞吐量的 DMD

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP7000, DLP471TP, DLP9500, DLPC410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1337706/dlp471tp-choosing-a-dmd-with-maximum-data-throughput

器件型号:DLP471TP
主题中讨论的其他器件: DLP9500DLPC410、DLP7000

我正在尝试为我的应用选择一个 DMD、其中我主要关心的规格是二进制图像数据吞吐量、即# X 像素*# Y 像素*最大二进制图像刷新率。 不过、我不确定如何从数据表中提取这些信息。

例如、DLP471TP 表示其支持高达60Hz 的4K UHD (3840 × 2160)、因此数据速率为3840 * 2160 * 60Hz = 497.7 MHz。 但是、我不确定其来源、我还假设它是一个灰度图像、因此二进制图像的数据速率可能会快得多。 大多数其他数据表甚至不提供特性的刷新率。

数据表给出了微镜开关时间、通常约为10us、但我认为这不能决定整个 DMD 最终最快的刷新率。

那么、如何从数据表中辨别最大二进制图像刷新率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amos:

    欢迎访问 DLP 论坛、感谢您对 DLP 技术感兴趣。  根据您的问题、我假设您的应用需要具有可见光源的二进制图形投影。

    3DScan 和机器视觉产品系列支持此功能。

    3D 扫描和机器视觉产品| TI.com

    请根据您的照明波长选择相应的子类别(可见)

    可见光产品(420nm 至700nm)| TI.com

    请点击顶部左侧的"所有滤波器"并展开参数"图形速率、(二进制)最大值(Hz)"

    这将允许您根据支持的最大图形速率查看组件。  该选择将显示控制器和 DMD 的列表。 您需要 DMD 和随附的控制器来驱动 DMD、

    此致、

    维韦克

    '

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这很有帮助、尽管仍然有一点让人困惑。 例如、如果我按照这些方向操作、然后选择最快的速率("32552")、它只会向我显示一个控制器 DLPC410。 然后、如果我查看数据表以了解此控制器使用的 DLP、它们有多种不同的速率、例如运行频率为23,148Hz 的 DLP9500和运行频率为">32000Hz"的 DLP7000。 但是、回到可见产品表上、这些选项中的任何一个都不会出现在未筛选的表中、那么我如何知道我是否看到了所有可能性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amos:

    链接和筛选器可能会出现问题。 尝试重置过滤器并刷新页面。   您可以在"3D 扫描和机器视觉产品"以上的一个级别上执行类似操作

    3D 扫描和机器视觉产品选择| TI.com

    此致、

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!