主题中讨论的其他器件: DLP2000
您好、TI!
我正在使用 DLPDLCR2000EVM + BBB (Debian AM335x 11.7 2023年09月02日4GB MicroSD IoT + bbb.io-kernel-5.4-ti-AM335x)组合使用快速摄像头进行同步图形投影、我成功实现了这一点、但存在频率限制。
在本例中、我使用了 i2c 命令"i2cset -y 2 0x1b 0x1E 0x00 0x00 0x01 I"来启用 源同步、仅实现23.5Hz 左右、从不达到60Hz。
我已经在 bb.org-overlays 存储库中手动安装了 DLPDLCR2000-00A0 Cape、并尝试根据屏幕分辨率和频率手动更改"display-timings"部分。
我做错了什么?
谢谢您。
此致、
西莫内