This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4422 μ:微镜控制

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1334856/dlpc4422

器件型号:DLPC4422

想要用DMD做光通信,手上有的DMD控制器是DLP4422,想请教怎么去通过软件控制微镜开关呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的? ???、

    这似乎是你的问题的译文。   

    "我想使用 DMD 进行光学通信。 我拥有的 DMD 控制器是 DLP4422。 我想问一下如何通过软件控制微镜开关?"

    是这样吗?

    我想知道在中国的 E2E 论坛发布内容是否会更有成效。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将结束这一主题、因为我们不确定到底应该怎么做。

    此致!

    亚伦