This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP7000:DLP7000镜像损坏阈值

Guru**** 1134440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1320479/dlp7000-dlp7000-mirror-damage-threshold

器件型号:DLP7000
尊敬的先生

:感谢您的观看。 当激光脉冲宽度为10ns 且波长为1064nm 时、DLP7000产品镜损坏。
1.我想知道 DLP7000的热损坏阈值。
2.当激光脉冲宽度为10ns、波长为1064nm 时、有没有 DMD 产品可以使用? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏先生

    DLP7000 DMD 不适用于波长大于700nm 的情况。 请参阅数据表第7.4节中的第7.4节

    照明光源的环境<400 nm 和>700 nm

    ILL 照明最大 10mW/cm2

    波长大于700 nm 的操作主要受 DMD 窗口透射率的限制。 如需更多信息、请参阅 《DMD 可见光波长的光学效率 》(DLPA031)

    TI 有多款 DMD 可用于1064nm 波长和激光脉冲。

    此链接将带您访问 https://www.ti.com/dlp-chip/spectroscopy-optical-networking/products.html#1907=DMD 和 sort=-1;desc&

    为了确定 DMD 是否可以与您的10ns 宽1064nm 激光器一起运行、您可以利用应用手册中的计算方法计算临界 DMD 热温度。
     
    《包括脉冲光源在内的数字微镜器件散热注意事项》(DLPA027)

    每个 DMD 数据表指定了 DMD 封装中 TARRAY 和三个热温度位置(TP1、TP2、TP3)的允许值。

    以及激光波长和10ns 脉冲宽度(tPULSE)

    您还将需要:

    激光关断时间(tOFF)

    脉冲期间的峰值入射功率密度(W/cm2)

    到 DMD 的总入射平均光功率(W)

    光学溢出(DMD 有源微镜阵列之外的区域也使用激光能量进行照明)

    TI DLP650LNIR 是当前支持最高光学频率(1064nm)的 DMD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritchey 先生
    感谢您的答复。

    我还有一个问题。 我想知道 DLP650NIR 产品是否可用于激光维修处理。

    我对用于激光加工的 DMD 很好奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏先生:

    请允许我们留出时间来研究这一点。 我们 已经联系了热分析师来为您提供支持。

    此致、
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

      等待  您的 电话。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏先生:

    我会在 E2E 上向您发送一个朋友请求、以便我们可以离线讨论此内容。 在继续之前、我们需要获取更多信息。

    此致、
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的苏先生:

    我在结束这一主题之前、我们有一个团队正在离线与您合作、发现另一款 DMD 更适合 您的激光应用。

    此致、
    迈克尔·莱