尊敬的先生
:感谢您的观看。 当激光脉冲宽度为10ns 且波长为1064nm 时、DLP7000产品镜损坏。
1.我想知道 DLP7000的热损坏阈值。
2.当激光脉冲宽度为10ns、波长为1064nm 时、有没有 DMD 产品可以使用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生
:感谢您的观看。 当激光脉冲宽度为10ns 且波长为1064nm 时、DLP7000产品镜损坏。
1.我想知道 DLP7000的热损坏阈值。
2.当激光脉冲宽度为10ns、波长为1064nm 时、有没有 DMD 产品可以使用?
苏先生
DLP7000 DMD 不适用于波长大于700nm 的情况。 请参阅数据表第7.4节中的第7.4节
照明光源的环境<400 nm 和>700 nm
ILL 照明最大 10mW/cm2
波长大于700 nm 的操作主要受 DMD 窗口透射率的限制。 如需更多信息、请参阅 《DMD 可见光波长的光学效率 》(DLPA031)
TI 有多款 DMD 可用于1064nm 波长和激光脉冲。
此链接将带您访问 https://www.ti.com/dlp-chip/spectroscopy-optical-networking/products.html#1907=DMD 和 sort=-1;desc&
为了确定 DMD 是否可以与您的10ns 宽1064nm 激光器一起运行、您可以利用应用手册中的计算方法计算临界 DMD 热温度。
《包括脉冲光源在内的数字微镜器件散热注意事项》(DLPA027)
每个 DMD 数据表指定了 DMD 封装中 TARRAY 和三个热温度位置(TP1、TP2、TP3)的允许值。
以及激光波长和10ns 脉冲宽度(tPULSE)
您还将需要:
激光关断时间(tOFF)
脉冲期间的峰值入射功率密度(W/cm2)
到 DMD 的总入射平均光功率(W)
光学溢出(DMD 有源微镜阵列之外的区域也使用激光能量进行照明)
TI DLP650LNIR 是当前支持最高光学频率(1064nm)的 DMD