This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP6500FLQ:DLP S600

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP6500FLQ, DLPC900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1337953/dlp6500flq-dlp-s600

器件型号:DLP6500FLQ
主题中讨论的其他器件: DLPC900

e2e.ti.com/.../576c9f29d00c086c35f092aba678109d.mp4在使用GUI界面控制DMD时,选择模式时都会报错,unable切换...模式。之前将USB连接电脑之后,闪退过一次,再次打开,就会出现这种情况。请问怎么解决呢,是什么造成这种情况呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的? ???、

    与 Fizix 在你最近发布的另一个主题中的回应类似,你可能希望在中国 E2E 论坛上发布,因为这对你来说可能会更有成效。

    以下是 TI 的翻译工具为我翻译的内容:

    '当使用 GUI 界面控制 DMD 时、在选择模式时报告错误、无法切换... 测试模式。 当 USB 连接到计算机、然后在刷写一次后再次打开时、会出现此问题。 我们如何解决这种情况、是什么导致了这种情况?"

    这是正确的翻译吗?

    此致、
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是一个正确的翻译。 所以,我应该如何解决这种情况,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ? ???、

    假设这是 DLP6500FLQ 的定制电路板设计、我是否也正确? 我看到您的 GUI 上的图像使用野马柔性电缆、而不是我们在 DLP6500FLQEVM 上使用的 HPC FMC 电缆。

    您似乎已经编辑了随我们的 GUI 提供的源代码来创建 DLP VisionFly 0.65 1080p 2.0.0? 您是否尝试过在这方面为 DLPC900使用我们最新的 GUI 和固件? 下面是指向参考软件的链接。 请告诉我、此最新版本是否可以识别您的 DMD。

    让我向我们的固件专家咨询一下、DLPC900固件是否也能识别 DLP6500FLQ。

    附录。如果您修改了我们的 GUI、您修改了我们的 GUI 的哪个版本? 如果我们无法尽快找到解决方案、这可能会对我们有所帮助。

    此致、
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、DMD 使用了.65 "1080p 2xLVDS S600 DMD (我不知道具体的型号、数据手册是老师给出的、如下所示。 如果 TI 专家知道、可以方便地告知)、控制器为 DDP4422、这是我在官方网站上没有找到的控制器数据手册。 柔性电缆如下所示。 不使用最新固件和 GUI。 下面是所使用的控制器和 DMD 的示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好吗? ???、

    很抱歉、德州仪器无法为您提供支持、因为您同时使用的是定制硬件和软件。 它不是 TI DLP (R)产品。 您必须 联系您正在使用的 VisionFly GUI 的开发方以及您正在使用的 DDP4422电路板的设计人员或方。

    您要展示的 DMD 是 DLP6500NEFYE、而 不是 DLP6500FLQ。 这是一个由 DDP4422或 DDP4422-HV 等显示控制器支持的显示器件。

    DLPC900不支持所示的这个 DMD。  显示控制器(如 DDP4422)不运行 DLPC900固件、因此它们不能与 DLPC900 GUI 配合使用。

    除此之外 、DDP4422控制器不支持 DLPC900提供的高级照明控制(ALC)功能。 这意味着您无法使用触发条件、控制曝光时间等。 如果您希望通过 DLPC900实现这些功能、则需要购买兼容的芯片组。

    此致、
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次你好吗? ???、

    我将此主题标记为已解决、因为此处的解决方案是与定制 DDP4422板和经过修改的 GUI 的开发人员交谈。 TI 无法提供进一步支持、因为我们未设计所示的电路板、也不知道对相关 GUI 进行了哪些编辑。

    如果您有任何其他问题、 可以 在14天内重新打开此主题。

    此致、
    迈克尔·莱