请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP4710LC 您好、专家:
我注意到、DLP 4710LC 2022版本的像素开启、关闭状态方向和坐标标记与2023版本不同。
请查看下图:
好的、我有两个问题需要问您。
1202 2年版本右边的坐标存在问题,无论长或短看都应该是(1919年,1079年)。 您能否确定哪一个是正确的?
2. 2023版开启,关闭状态和2022版正好相反。 您能否确定哪一个是正确的?
谢谢。