This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710LC:DLP4710LC 像素打开、关闭状态问题检查

Guru**** 1133960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1341701/dlp4710lc-dlp4710lc-pixel-on-off-state-question-check

器件型号:DLP4710LC

您好、专家:

我注意到、DLP 4710LC 2022版本的像素开启、关闭状态方向和坐标标记与2023版本不同。

请查看下图:  

好的、我有两个问题需要问您。

1202 2年版本右边的坐标存在问题,无论长或短看都应该是(1919年,1079年)。 您能否确定哪一个是正确的?

2. 2023版开启,关闭状态和2022版正好相反。  您能否确定哪一个是正确的?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:

    感谢您提请我们注意这一点。  修订版(2023版本)上的照明方向有错误。 该器件采用底部照明、即沿着 DMD 的底部长边沿。2022版本中提到的着陆方式是正确的。  

    有关坐标,请参阅第20页的图6-16,这是正确的。

    我们将在下一个数据表版本中修复它。

    此致、

    维韦克