This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR3310EVM:更改引导标识

Guru**** 1105770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1334623/dlpdlcr3310evm-changing-boot-logo

器件型号:DLPDLCR3310EVM

您好!我在尝试 使用  

评估模块(EVM)的 GUI

DLPLCRD-GUI —适用于2,010,30130103013010-G24710和4710-G2 EVM 的 EVM GUI 安装程序。

您能否复制并提供建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Levi:

    欢迎回到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。  

    能否提供错误图片以及您试图修改什么固件?

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Levi:

    我没有听到您关于此问题的任何反馈、将关闭此 TT。 如果您还有其他问题、请创建新的 E2E 帖子并参考或链接此 E2E 问题。 谢谢你。  

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../dlpdlcr3310evm-changing-boot-logo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Levi:

    让我们在您上面创建的新 E2E 主题中保留讨论。

    谢谢。

    洛里