This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:DLP4710 DMD

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3479, DLP4710, DLP4710LC, DLPC3439, DLP4710EVM-LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1341687/dlp4710evm-lc-dlp4710-dmd

器件型号:DLP4710EVM-LC
主题中讨论的其他器件:DLP4710DLP4710LCDLPC3439、DLPC3479

DMD 4710LC 与 DMD4710AFQL 是否不同? 我要 使用 DLP4710AFQL 替换 DLP4710的现有 DMD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gurpreet:

    是的、它们是不同的、您提到的器件仅适用于我们的显示芯片组。 如果您要寻找 LC 替代产品、则将需要以下器件:DLP4710LC (DLP4710LCFQL)。

    此 DMD 可在此处找到(链接)。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gurpreet:

    感谢您的提问。

    DLP4710AFQL DMD 专为显示应用而设计、能够与 DLPC3439控制器搭配使用。 DLP4710AFQL DMD 是 DLP4710FQL DMD 的替代产品。 DLP4710AFQL 基于新的流程改进、确实需要固件升级。

    DLP4710LCFQL DMD 专为3D 扫描和机器视觉(光控制)应用而设计、可与 DLPC3479控制器配合使用。 较早版本的 DLP4710EVM-LC 附带 DLP4710FQL DMD。 DLP4710FQL 已停产、不应考虑在您的产品开发中使用。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 您能否共享固件以便我可以运行两个芯片组、即 DLP4710 EVM-LC 套件上的 DLP4710AFQL 和 DLP4710LCFQL、请指导我如何在 DLP4710EVM LC 套件上运行 DLP4710AFQL。 因为两个芯片的工作原理和配置都相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gurpreet:

    很遗憾、我们无法支持此申请。  DLP4710EVM-LC 包含 DLPC3479、DLPC3479与 DLP4710AFQL 不兼容。 控制器、因此 EVM 必须与 DLP4710LCFQL DMD 配对。

    此致、
    奥斯汀