主题中讨论的其他器件: DLPLCRC900DEVM、 DLPC900、 DLP470TEEVM、 DLPC7540EVM、DLP670S
尊敬的 TI DLP 专家:
我们正在寻找可以满足以下要求的 DMD EVM:
-使用 PC/笔记本电脑快速轻松地控制单个像素(完全打开或关闭,即二进制)
-实时任意图形(或 最少 1000个 预存储图形(添加外部存储器是一个选项吗?))
- 高像素密度和小像素间距尺寸
我们已经发现 DLPLCR67EVM 具有高像素密度、但我们不确定能否控制单个像素和任意图形。
我们的应用面向3D 打印。
期待您的回复!
谨致问候、
迪米塔尔