This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR67EVM:单像素控制和动态图形限制

Guru**** 1185470 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP670S, DLPLCR67EVM, DLPLCRC900DEVM, DLPC900, DLP470TEEVM, DLPC7540EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1339086/dlplcr67evm-single-pixel-control-and-pattern-on-the-fly-limits

器件型号:DLPLCR67EVM
主题中讨论的其他器件: DLPLCRC900DEVMDLPC900DLP470TEEVMDLPC7540EVM、DLP670S

尊敬的 TI DLP 专家:

我们正在寻找可以满足以下要求的 DMD EVM:
-使用 PC/笔记本电脑快速轻松地控制单个像素(完全打开或关闭,即二进制)
-实时任意图形(或 最少 1000个 预存储图形(添加外部存储器是一个选项吗?))
- 高像素密度和小像素间距尺寸

我们已经发现 DLPLCR67EVM 具有高像素密度、但我们不确定能否控制单个像素和任意图形。
我们的应用面向3D 打印。

期待您的回复!

谨致问候、  
迪米塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢您联系并使用 E2E 论坛! 我已经将该主题分配给了更熟悉此平台的人、我们将尽快进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitar:

    DLPLCRC900DEVM 旨在与 DLPLCRC67EVM 配合使用。 DMD EVM 的产品页上显示、该 DMD 板可 达到高达 9523Hz 的1位图形速率。

    我建议使用视频或视频图形模式来根据曝光时间定义帧。 如果您需要 更长的曝光时间、您可以在下一帧中重复模式、直到达到曝光时间。

    如果您希望使用预存储图形模式、那么在 提前了解所有切片的情况下、该模式也可以正常工作。 这样做的缺点是存储的图像总数、最多为400个二进制图像。

    这是否有助于或提供任何其他见解? 请告诉我们!

    谢谢!
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您提供的信息!

    这是否意味着此 EVM 允许 使用二进制图像每秒传输9523帧?  
    我想这只有通过预存储模式才可能实现,因为 USB/HDMI(?) 数据传输速率的限制?
    期待回复!

    此致!
    迪米塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitar:

    这里是我很久以前创建的一个文本文件、有助于解释 DLPC900的工作模式。 如果您没有标记查看器、则可以使用记事本、VSCode、VI 或任何您决定使用的文本编辑器打开文件。

    e2e.ti.com/.../Notes_5F00_OperatingModes.md

    但是、如果您在 DLPC900 EVM 上使用 EVM 或我们使用的 IT6535视频接收器、需要注意一点:注释中提到了这一点。 因此、仅支持60Hz 视频。 您对数据传输速率的假设是正确的。

    9.5kHz 帧速率适用于预存储图形模式和动态图形模式。 这证实了您的其他假设!

    这是否有助于您做出决定? 在您继续前进之前、您还想了解其他信息吗?

    非常感谢。
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    非常感谢! 这是一个很好的解释,并帮助了我很多。

    是否 可以通过 HDMI/DP 传输1位图像?如果不可以、为什么不可以?
    我们目前有 DLP470TEEVM/DLPC7540EVM、如果使用 HDMI、我认为无论我们调整多少图像、黑色仍然会发光。
    我们可能也犯了一些错误、但根据我的读到、DMD 背后有一个不同的应用程序、不允许像素精确模式。
    我们想摆脱这种情况(我假设是像素精确的1位模式)、并实现更高一点的帧速率(即使120/240/450Hz 应该就足够了)。
    是否 有其他类型的 DMD /控制器可以实现该功能或类似功能?
    400张预存储图像已经很好了、但我们可能有一些用例需要的还不止于此。

    再次感谢您的所有帮助!

    此致!
    迪米塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dimitar,

    非常欢迎您!

    是否 可以通过 HDMI/DP 传输1位图像,如果不可以,为什么不传输?

    如果你使用视频图形模式(我将调用 VPM 以便于在线程的其余部分)、那么实际上可以通过 HDMI/DP 使用二进制图形。 使用 VPM 时、您可以定义位深度(1到8)、曝光时间和黑暗时间。 DLPLCRC900DEVM用户指南可能是一个不错的参考资料。 您可以在我们的参考软件 GUI 的"Virtual Connection"模式中进行仔细检查、以了解其工作原理。 指向 DLPC900 LightCrafter (TM) GUI 的链接位于此处。

    下面是一个选择位深度的示例:

    另一个显示曝光和黑暗时间选项的图形:

    我们还提供了程序员指南、允许您执行未在 GUI 中实现或公开的操作。 如果您选择此器件并针对您的应用进行定制构建、这将给予您最佳控制。

    我们目前有 DLP470TEEVM/DLPC7540EVM,当使用 HDMI 时,我认为无论我们如何调整图像,黑色仍然会发光。

     DLP470TEEVM / DLPC7540EVM 这些器件位于 DLP (R)产品的显示端、我们不建议您使用这些器件、因为它们未像您所述的那样针对像素精度进行优化。
    我们建议您改用我们的光控制产品(如 DLPLCR67EVM/DLPLCRC900DEVM)。 下面的链接将为您指明正确的方向: https://www.ti.com/dlp-chip/overview.html

    根据预算、您还可以查看 DLP Pico 产品。

    您想开发什么样的3D 打印应用? 这是否更适合小型应用程序(如桌面)或工业应用? 如果您觉得 DLP670S 不合适、这将有助于缩小选择范围。

    如果您愿意、我很乐意向您进一步介绍这方面的内容、或者让您与 DLP Pico 的人员取得联系!

    此致、
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    您是否仍需要帮助?或者您是否需要更多时间来了解这些产品?

    谢谢!
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    非常感谢您的全面解释!
    是的、这对我和我们都很有帮助、我们可以从这里做出决定。
    我已经检查了 DLP Pico 产品、很遗憾、这些产品的 像素数小于所需数量。
    我认为  DLP670S 更好。

    谢谢!
    迪米塔尔