请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP3010EVM-LC 您好!
我会遇到这样的现象、即当在 DLP EVM GUI 中设置 Internal Pattern 时、图像无法按正确的顺序投影。
即使灰代码模式按细度顺序设置、当从"运行一次"命令开始时、它也会按不同的顺序投影。
我已经尝试重写固件、重新安装 EVM GUI 并重新配置图形。 这些不会产生影响。
如何解决该问题?
EVM 软件: 9.0.0
固件 :9.0.1
GUI 软件 :3.2.0.6.