This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:内部图形流图像投影顺序错误。

Guru**** 1133960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1341892/dlp3010evm-lc-internal-pattern-streaming-image-projection-order-is-wrong

器件型号:DLP3010EVM-LC

您好!

我会遇到这样的现象、即当在 DLP EVM GUI 中设置 Internal Pattern 时、图像无法按正确的顺序投影。

即使灰代码模式按细度顺序设置、当从"运行一次"命令开始时、它也会按不同的顺序投影。

我已经尝试重写固件、重新安装 EVM GUI 并重新配置图形。 这些不会产生影响。

如何解决该问题?

EVM 软件: 9.0.0
固件 :9.0.1
GUI 软件 :3.2.0.6.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenjiro:

    这是由于我们发现在此固件版本中添加了"Pattern Set Entry Index"时存在错误。 我们正在制作维护版本以解决该问题。 同时、请将图形集中的此索引不是= 0、而是增加到= 1。 这应该会为您提供期望的默认顺序。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximus:

    感谢您的答复。

    我已确认问题已通过将"Pattern Set Entry Index"(图形集条目索引)更改为1解决。

    此致、
    健二郎