This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3021-Q1:闪存替代解决方案

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1343028/dlp3021-q1-flash-alternative-solution

器件型号:DLP3021-Q1

尊敬的团队:

我们计划使用 GigaDevice 的1G 闪存(GD55LX01G)。 FAE 提到了1G 和2G 之间的两种差异。 这些会影响 FPGA 应用吗?

  • 芯片擦除时间:典型值100秒(1Gb) ->芯片擦除时间:典型值200秒(2Gb)
  • ID 定义表:C8 68 1B FF (1Gb) --> C8 68 1C FF (2Gb)

此致、

约翰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johns、

    使用1Gb 选项应该不会有问题。 擦除时间无关紧要、因为 FPGA 中没有内置闪存超时、并且不使用 ID 定义。

    此致、

    洛里