请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPDLCR3310EVM 主题中讨论的其他器件:DLP4710EVM-LC、
已根据请求创建新 TT。 请参见下面的工作流程截图。 请告知。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
已根据请求创建新 TT。 请参见下面的工作流程截图。 请告知。
您好 Levi:
现有 DLP Lightcrafter Display GUI 编程功能无法正常工作、因此我们建议您使用备用 GUI 执行以下步骤:
请记住步骤2、将投影仪打开开关保持在"OFF"位置。
还要记住步骤3a、选择 dlp4710evm-lc、因为 dlpdlcr3310evm 也是双路控制器。
请尝试此固件版本应为7.1.2。
此致、
亚历克斯·陈