请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP4710EVM-LC 主题中讨论的其他器件:DLP4710
请为我提供可以订购 DLP4710 EVM-LC 的此闪存 FPC 电缆(LH90)的链接
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请为我提供可以订购 DLP4710 EVM-LC 的此闪存 FPC 电缆(LH90)的链接
您好 Gurpreet:
欢迎访问 DLP 论坛、感谢您关注 DLP 技术。
TI 从外部供应商采购完整的光学引擎。 该柔性电缆是光学引擎的一部分。 TI 不为 TI EVM 销售备件或提供维修服务。
这款光学引擎用于扬明光学的此 EVM、请直接联系以了解他们是否可以为您提供备用柔性电缆。
此致、
维韦克