This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP650LNIR:DMD 角度

Guru**** 1133960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1341582/dlp650lnir-dmd-angle

器件型号:DLP650LNIR

是否可以在0到12度之间而不是在-12度和+12度之间使用 DMD (此产品或其他产品)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、

    DMD 是双稳态的、从技术上讲、加载数据时只有两种状态:"关闭"或"开启"。 DMD 将"转储"光、或者将光投射到您的投影表面上。 微镜的快速 PWM、有时采用某种图像处理技术、将决定输出结果。

    但是、当您"浮动"后视镜时、后视镜将进入"on"和"off"之间的标称平坦状态。 这被视为已停止状态、在该状态下、微镜未偏置、您将无法显示执行此操作的正确图形数据。

    请问你有否具体的理由提出这项质询? 谢谢!

    此致、
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我提出问题的原因是、由于可以在光学设置的焦平面上对齐 DMD、而图像的不同部分可能会"打开"或"关闭"、因此我们所想到的用例将从0度配置中受益、 在"开启"配置为0度的情况下 、入射到不同像素上的光之间的路径长度差异最小。 根据我的理解、您的回答没有此类设置、因为像素在"浮动"状态下可能处于同一角度、也可能不处于同一角度?

    -SR 镊子