接下来、我找到了 用于 NIR 的 DLP650LNIRFYL。 DLP650LNIRFYL 是否需要外部驱动器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
接下来、我找到了 用于 NIR 的 DLP650LNIRFYL。 DLP650LNIRFYL 是否需要外部驱动器?
您好、 SR 镊子、
我认为最好将对两个不同主题的回复分开保存(如果可能、我可能会尝试将这个问题拆分为一个单独的线程)。 这是面向未来 E2E 用户和您的关于 DLP7000热耗散的原始主题。
因此、您实际上需要一个外部微镜驱动器(如 DLPA200)。
为了帮助您快速入门、如果您有兴趣、我们提供了 DLPC410和 DLP650NE 评估模块。 我们为您提供了一个参考设计供您使用、据我了解、您要查看的是 DLP650LNIR 而不是 DLP650NE。 DLPLCRC410EVM 已经配备了 DLPA200微镜驱动器、可帮助您轻松解决问题。
如果您需要任何额外的帮助、请告诉我!
此致、
迈克尔·莱
SR 镊子、
若要使用 DLP650LNIR DMD、最直接的方法是购买 DLPLCR65NEVM 和 DLPLCRC410EVM。 这为您提供了驱动 DMD 所需的全部资源(但您可能需要购买自己的5V、6A 电源)。 DLPA200已安装在 DLPLCRC410EVM 上、因此您 无需购买 DLPA200。
简而言之、清晰的列表只需要:
此外、您还可以下载 专门用于这些 EVM 的参考软件 GUI。 借助 DLP Discovery 4100 Explorer GUI、 您可以轻松测试 DLPC410 EVM 支持的不同功能。
以下是 DLPLCRC410EVM 的常见问题解答 、可供您用作补充材料、因为这款 EVM 已经存在一段时间、但仍然会继续获得支持!
此致、
迈克尔·莱