This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于:DLP7000:热耗散和 NIR DLP 产品

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP7000, DLPA200, DLP650LNIR, DLPLCRC410EVM, DLPC410, DLP650NE, DLPLCR65NEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1340824/re-dlp7000-thermal-dissipation-and-nir-dlp-products

主题中讨论的其他器件:DLPA200DLP650LNIRDLPLCRC410EVMDLPC410DLP650NE、DLPLCR65NEVM

接下来、我找到了 用于 NIR 的 DLP650LNIRFYL。    DLP650LNIRFYL 是否需要外部驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    我认为最好将对两个不同主题的回复分开保存(如果可能、我可能会尝试将这个问题拆分为一个单独的线程)。 这是面向未来 E2E 用户和您的关于 DLP7000热耗散的原始主题。

    因此、您实际上需要一个外部微镜驱动器(如 DLPA200)。

    为了帮助您快速入门、如果您有兴趣、我们提供了 DLPC410和 DLP650NE 评估模块。 我们为您提供了一个参考设计供您使用、据我了解、您要查看的是 DLP650LNIR 而不是 DLP650NE。 DLPLCRC410EVM 已经配备了 DLPA200微镜驱动器、可帮助您轻松解决问题。

    如果您需要任何额外的帮助、请告诉我!

    此致、
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想了解  DLP650LNIR 的最直接用途。 如果我购买了 DLPLCR65NEVM 和 DLPLCRC410EVM、这是否能够提供控制和切换器件所需的所有资源?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、是否按照图纸购买 DLPC410、DLP650LNIR 和 DLPA200、最简单直接的方式是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SR 镊子、

    若要使用 DLP650LNIR DMD、最直接的方法是购买 DLPLCR65NEVM 和 DLPLCRC410EVM。 这为您提供了驱动 DMD 所需的全部资源(但您可能需要购买自己的5V、6A 电源)。 DLPA200已安装在 DLPLCRC410EVM 上、因此您 无需购买 DLPA200。

    简而言之、清晰的列表只需要:

    1. DLPLCR65NEVM
    2. DLPLCRC410EVM
    3. 能够提供30W 输入功率的5VDC 电源

    此外、您还可以下载  专门用于这些 EVM 的参考软件 GUI。 借助 DLP Discovery 4100 Explorer GUI、 您可以轻松测试 DLPC410 EVM 支持的不同功能。

    以下是 DLPLCRC410EVM 的常见问题解答 、可供您用作补充材料、因为这款 EVM 已经存在一段时间、但仍然会继续获得支持!

    此致、
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    谢谢,这是非常有帮助的!

    此致!

    SR 镊子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你很受欢迎,Sr Tweezer。 我很高兴能为您提供帮助。 如果您有任何其他问题、请再次联系!

    此致、
    迈克尔·莱