您好!
我们在需要维持输出投影光的高频成分的独特应用中使用 DLP。 理想情况下,我们需要>2kHz 的频率成分。
阅读有关 DMD 的一些论文后、我看到了一种称为位分离的操作模式、其中用于灰度操作的 PWM 调制的位平面在整个帧周期内均匀分布、避免了长时间关闭或开启。
以下是我使用5位 DLP 的一篇论文中的一个示例("10.4:相位复位时序、可改善数字微镜器件(DMDTM)亮度"、作者 D. Doherty、G. Hewlett):
我们只用一种彩色 LED 进行工作、因此如果能够将位拆分 PWM 模式压缩为180Hz 帧、我们就可以最大限度地提高镜片开关速率。 对于8位灰度图像、我发现我们可以在灰度级别降低至5%(高达95%)、同时仍然保持>2kHz 的开关速率(180Hz * 256/20 = 2.3kHz)。
我的问题是、我不认为我们使用提供的 C API 来确保 PWM 调制具有这种级别的控制、从而不能确保其运行方式。 我假设这很多细节都是被"隐藏"的。 当我们在 HDMI 上投影一个灰度纯图像并使用光电二极管查看信号时、很遗憾、我们没有看到我所希望的最大化高速开关。
您能否告诉我、是否有任何方法可以将 DLP 控制到这样的细节级别?
谢谢你。