This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:保持具有8位灰度的微镜的高频切换

Guru**** 1133960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1342755/dlp4710evm-lc-maintaining-high-frequency-switching-of-micro-mirrors-with-8-bit-gray-scale

器件型号:DLP4710EVM-LC

您好!

我们在需要维持输出投影光的高频成分的独特应用中使用 DLP。 理想情况下,我们需要>2kHz 的频率成分。

阅读有关 DMD 的一些论文后、我看到了一种称为位分离的操作模式、其中用于灰度操作的 PWM 调制的位平面在整个帧周期内均匀分布、避免了长时间关闭或开启。

以下是我使用5位 DLP 的一篇论文中的一个示例("10.4:相位复位时序、可改善数字微镜器件(DMDTM)亮度"、作者 D. Doherty、G. Hewlett):

我们只用一种彩色 LED 进行工作、因此如果能够将位拆分 PWM 模式压缩为180Hz 帧、我们就可以最大限度地提高镜片开关速率。 对于8位灰度图像、我发现我们可以在灰度级别降低至5%(高达95%)、同时仍然保持>2kHz 的开关速率(180Hz * 256/20 = 2.3kHz)。

我的问题是、我不认为我们使用提供的 C API 来确保 PWM 调制具有这种级别的控制、从而不能确保其运行方式。 我假设这很多细节都是被"隐藏"的。 当我们在 HDMI 上投影一个灰度纯图像并使用光电二极管查看信号时、很遗憾、我们没有看到我所希望的最大化高速开关。

您能否告诉我、是否有任何方法可以将 DLP 控制到这样的细节级别?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon:

    请给我们一些时间来了解这一点并与您联系。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    该芯片组不支持此级别的控制。 1位单色内部图形在2487Hz 下的投射速度最快。 我们目前支持高达437Hz 的8位单色图形投影。 您可以根据最新固件版本说明(链接)中支持的序列时序来找到这些数字。 请注意、内部图案仅限于一维图案、其中行或列沿着镜片重复。 如果需要2D 图形、则可以使用外部图形流模式、但该模式仅限于1440Hz (1位)或180Hz (8位)。

    此致!

    马克西姆