主题中讨论的其他器件: DLP3021LEQ1EVM、DLP5531LEQ1EVM
我们有两个投影仪(DLP5530PGUQ1EVM 和 DLP3021LEQ1EVM)、必须集成在汽车的前照灯中、我们需要它们默认接收视频输入。 现在、他们拥有带有 DLP 标识的初始屏幕、我们必须使用 DLPC 程序将其手动切换到外部视频源、但当他们集成后、这将不再可行、他们必须始终处于外部视频源模式。 我们怎么能做到这一点呢? 非常感谢您的支持、此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们有两个投影仪(DLP5530PGUQ1EVM 和 DLP3021LEQ1EVM)、必须集成在汽车的前照灯中、我们需要它们默认接收视频输入。 现在、他们拥有带有 DLP 标识的初始屏幕、我们必须使用 DLPC 程序将其手动切换到外部视频源、但当他们集成后、这将不再可行、他们必须始终处于外部视频源模式。 我们怎么能做到这一点呢? 非常感谢您的支持、此致。
尊敬的 Patricia:
您是否已获得 DLPC230 Composer 工具的访问权限? 使用该工具可以修改项目设置、将其设为默认设置、以便在上电时显示模式? 我已授予您 mysecure 页面的访问权限、通过该页面可下载项目和 Composer 工具。 您将需要在 Composer 工具中打开项目并更改设置。 请参见下图。
请注意、视频在 DLPC230上电时必须处于稳定状态并且存在、或者它将确定视频无效而返回到待机模式或测试图形发生器模式。
大家好、Jason、首先非常感谢您的答复、这是为了根据我们的需求修改 DLP5531LEQ1EVM (使用外部视频并在启动时设置亮度) 我们了解了 DLP Composer 工具以及可用于修改其行为的一些方法。
遗憾的是、我们遇到了一些问题、在 Composer 工具中、我们似乎无法改变所提供项目的行为、从"抬头显示"到"前照灯"、这使我们无法进行 PWM 控制来设置我们应用所需的启动亮度。
无论是在 Composer 中将所述行为更改为前照灯模式、还是为我们提供包含所述行为/设置的项目、我们都希望您提供帮助。
除此之外、将启动时显示更改为外部视频、无论我们选择何种分辨率、都似乎会使 DLP 呈砖墙式、在光学端上不会输出任何内容、完全将其关闭、 uppon 作弊控制程序,它将输出一条与它在尝试设置错误的分辨率或源时产生的错误消息相同的错误消息,并且不允许您更改任何东西,因为所有按钮都没有响应,除了闪存新映像的按钮。
为了解决此问题、我们需要生成另一个带有 DLP 标识或棋盘格的 bin 文件作为启动显示选项、并上传它。
Patricia、
DLPC230要求输入与针对那个运行模式的预期时序参数完全匹配。 例如、如果输入源为1152x576、则 VSYNC、行数、像素数等必须完全匹配。 这样做的原因是确保在行驶过程中不会显示损坏的数据、否则会使驾驶员眩光。
您能否验证输入时序是否与模式匹配? 并且还满足 DLPC230数据表中的时序要求?
对于 DLP5530PGU、我会向您发送朋友请求、并为您提供 Composer 项目和工具的链接。
谢谢。
杰森