请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP5531LEQ1EVM 您好、为了根据我们的需求修改 DLP5531LEQ1EVM (使用外部视频并在启动时设置亮度)、我们获得了 DLP Composer 工具的访问权限和一些可用于修改其行为的方法。
遗憾的是、我们遇到了一些问题、在 Composer 工具中、我们似乎无法改变所提供项目的行为、从"抬头显示"到"前照灯"、这使我们无法进行 PWM 控制来设置我们应用所需的启动亮度。
无论是在 Composer 中将所述行为更改为前照灯模式、还是为我们提供包含所述行为/设置的项目、我们都希望您提供帮助。