This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC410EVM:收到错误 DDC4100.ocx 或其依赖项未正确注册:文件丢失

Guru**** 1133960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1341723/dlplcrc410evm-getting-error-ddc4100-ocx-or-its-dependencies-not-correctly-registered-file-missing

器件型号:DLPLCRC410EVM


我尝试安装 Discovery 4100 Explorer 版本2 软件、但继续出现以下错误"组件 DDC4100.ocx 或其中一个依赖项未正确注册"。 我曾尝试以管理员身份运行它。  

我  在 system32和 SysWOW64中查找 DDC4100.ocx、但找不到它。 我还看过了 D4100-GUI-v2.0文件夹。 我看到一个名为"DDC410_ocx"的文件夹、但  其中没有 DDC4100.ocx 文件。  

请提供帮助。 我使用的是 Windows 11 (64位)操作系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vets:

    感谢您为我们提供系统信息。 我从未尝试在 Windows 7和 Windows 10之外运行此 GUI。 但是、驱动程序仅显示 Windows 7、8和10支持。

    我的第一个猜测,基于 安装 GUI 最常见的修复(包括我自己),是一个 vcredist 问题。

    Discover 4100 Explorer GUI 为32位、需要 Microsoft 提供2010 vcredist_x86.exe。 这不依赖于您的操作系统的位级——只有32位的程序。

    要确保没有任何问题、请从您的计算机中完全删除/卸载 Discovery 4100 Explorer、并在从 Microsoft 获得2010 vcredist_x86.exe 可执行文件后重新安装。

    此致、
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vets:

    您是否有机会尝试以上方法? 请告诉我这是否有效。

    谢谢!
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 我注意到下面的线程中的人遇到了与我相同的问题。 我按照下面的线程中的说明操作、并能够让 Discovery 4100在我的系统上运行。 我下载了旧版本的 Discovery 4100并运行了其.exe 文件、然后我运行了.exe 文件的更新版本。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1012851/dlplcrc410evm-where-can-i-find-the-d4100explorer-2-0-windows-installer-exe-file-mentioned-in-the-manual