我尝试安装 Discovery 4100 Explorer 版本2 软件、但继续出现以下错误"组件 DDC4100.ocx 或其中一个依赖项未正确注册"。 我曾尝试以管理员身份运行它。
我 在 system32和 SysWOW64中查找 DDC4100.ocx、但找不到它。 我还看过了 D4100-GUI-v2.0文件夹。 我看到一个名为"DDC410_ocx"的文件夹、但 其中没有 DDC4100.ocx 文件。
请提供帮助。 我使用的是 Windows 11 (64位)操作系统。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我尝试安装 Discovery 4100 Explorer 版本2 软件、但继续出现以下错误"组件 DDC4100.ocx 或其中一个依赖项未正确注册"。 我曾尝试以管理员身份运行它。
我 在 system32和 SysWOW64中查找 DDC4100.ocx、但找不到它。 我还看过了 D4100-GUI-v2.0文件夹。 我看到一个名为"DDC410_ocx"的文件夹、但 其中没有 DDC4100.ocx 文件。
请提供帮助。 我使用的是 Windows 11 (64位)操作系统。
尊敬的 Vets:
感谢您为我们提供系统信息。 我从未尝试在 Windows 7和 Windows 10之外运行此 GUI。 但是、驱动程序仅显示 Windows 7、8和10支持。
我的第一个猜测,基于 安装 GUI 最常见的修复(包括我自己),是一个 vcredist 问题。
Discover 4100 Explorer GUI 为32位、需要 Microsoft 提供2010 vcredist_x86.exe。 这不依赖于您的操作系统的位级——只有32位的程序。
要确保没有任何问题、请从您的计算机中完全删除/卸载 Discovery 4100 Explorer、并在从 Microsoft 获得2010 vcredist_x86.exe 可执行文件后重新安装。
此致、
迈克尔·莱
您好!
感谢您的答复。 我注意到下面的线程中的人遇到了与我相同的问题。 我按照下面的线程中的说明操作、并能够让 Discovery 4100在我的系统上运行。 我下载了旧版本的 Discovery 4100并运行了其.exe 文件、然后我运行了.exe 文件的更新版本。