This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP650TE:DLP 产品论坛

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP650TE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1343875/dlp650te-dlp-products-forum

器件型号:DLP650TE

您好!

我能否在 TI 网站上找到 DLP650TE 4K 超高清 HSSI DMD 的可靠性寿命估算文档?

例如、综合运行寿命。 铰链内存寿命估计值。

此致、

菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    我已经为我的同事分配了这个 TT、他应该能够帮助您解决问题。 请给我们至少2天的时间来进行调查。

    感谢您的耐心等待、
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    由于每个系统都不同、因此我们无法在每个用例中相应地估算每个系统。

    因此、我们给出了建议运行条件、DLP650TE 数据表中包含了降额曲线(图6-1)以及相关说明(第7.7.3节)。

    应评估每个客户系统 并执行各自的 DVT 测试、以便针对其系统进行此估算。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    TI 能否提供 DLP650TE DMD 在以下各种 DMD 温度和镜像占空比下的估算寿命?

    例如

    此致、

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    抱歉、我们不会在 TI.com 上发布此类信息。

    此致!

    亚伦