This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:整体色温为暖。

Guru**** 1133960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1346047/dlpdlcr2000evm-color-temperatures-are-warm-overall

器件型号:DLPDLCR2000EVM

您好!

在启动界面图像中或连接到 BBB 时、色彩似乎非常暖。 尤其是白色看起来非常明显。 我需要 B&W 模式、我是否有办法将灰度彩色地图与2000EVM 一起使用? 一般而言、如何降低热度? 我尝试了红移,没有任何效果。

我使用的是带有 LxQt 的 Debian 10、没有对配置进行任何其他更改。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在此附上我使用 I2C 尝试过的实验。 我尝试使用内部图形投影仪将图形设置为纯白、然后尝试将 WPC 控制设置为0x7、这意味着所有使用 WPC 但不使用快速 WPC 算法的操作。 它用了一次魔术和每一次我重复相同的命令顺序后重新启动,我无法复制它。 当我说它起作用时、它投射出纯白的图像、没有任何暖和冷的色调。

    Debian@BeagleBone:~ i2cset -y 2 0x1b 0x0B 0x00 0x00 0x00 0x01 I
    Debian@BeagleBone:~ i2cset -y 2 0x1b 0x0c 0x00 0x00 0x00 0x1b i
    Debian@BeagleBone:~ i2cset -y 2 0x1b 0x11 0x00 0x00 0x00 0x02 i
    Debian@BeagleBone:~ i2cset -y 2 0x1b 0x16 0x00 0x00 0x00 0x07 I
    Debian@BeagleBone:~ i2cset -y 2 0x1b 0x1b 0x00 0x00 0x00 0x07 I

    以下是准确的命令集(顺序-设置为内部投影图形、将分辨率设置为 nHD、将图形类型设置为纯白、将所有 LED 设置为打开、使用 LED 电源控制打开 WPC)。

    工作一次,再也不会来了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohan,

    欢迎来到 E2E 论坛。 感谢您的参与!

    您能否确认各个 LED 是否按预期工作? 将模式设置为纯白色、但发送 I2C 命令以一次切换一个 LED。 请参阅 DLPC2607编程人员指南的第2.4.1.11节 、了解详情。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxine:

    之后我做了更多实验、在每个 LED 的所有 PWM 范围中似乎都存在这个问题。 我找到的是127,127,511和255,255,105,1023分别是 RGB 的良好 PWM 值。 是的、他们个人工作得很好。 什么是特别奇怪的是在较低的 PWM 与相同的比率,例如63,63,255或3,131,127黄色调回来. 我设定的比率为127,127,511、相当接近白色。

    这是否会导致驱动器的红色和绿色组件出现问题? 或者是否有其他一些可能产生干扰的设置? 这种颜色配置就是它开箱即用的方式。

    我可以运行任何校准脚本吗? 这或许会有所帮助。

    谢谢

    罗汉·阿松坎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohan,

     并行视频 GPIO 可能未按预期发送数据。 加载 RGB 颜色斜坡、以验证哪些 GPIO (如果有)无法正常工作。   检查256个单独的代码以确定颜色不正确的位置。  

    该 EVM 具有一个包含此斜坡图形的内部测试图形发生器。 您可以将这些理想的输出与褪色的图像进行比较、以帮助确定问题区域。

    要访问内部测试图形发生器、发出相应的 I2C 命令- 0x0B (源选择)、0x0C (分辨率选择)和0x11 (测试图形选择)。

    此致!

    麦克斯因