您好!
在启动界面图像中或连接到 BBB 时、色彩似乎非常暖。 尤其是白色看起来非常明显。 我需要 B&W 模式、我是否有办法将灰度彩色地图与2000EVM 一起使用? 一般而言、如何降低热度? 我尝试了红移,没有任何效果。
我使用的是带有 LxQt 的 Debian 10、没有对配置进行任何其他更改。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在启动界面图像中或连接到 BBB 时、色彩似乎非常暖。 尤其是白色看起来非常明显。 我需要 B&W 模式、我是否有办法将灰度彩色地图与2000EVM 一起使用? 一般而言、如何降低热度? 我尝试了红移,没有任何效果。
我使用的是带有 LxQt 的 Debian 10、没有对配置进行任何其他更改。
谢谢。
我将在此附上我使用 I2C 尝试过的实验。 我尝试使用内部图形投影仪将图形设置为纯白、然后尝试将 WPC 控制设置为0x7、这意味着所有使用 WPC 但不使用快速 WPC 算法的操作。 它用了一次魔术和每一次我重复相同的命令顺序后重新启动,我无法复制它。 当我说它起作用时、它投射出纯白的图像、没有任何暖和冷的色调。
Debian@BeagleBone:~ i2cset -y 2 0x1b 0x0B 0x00 0x00 0x00 0x01 I
Debian@BeagleBone:~ i2cset -y 2 0x1b 0x0c 0x00 0x00 0x00 0x1b i
Debian@BeagleBone:~ i2cset -y 2 0x1b 0x11 0x00 0x00 0x00 0x02 i
Debian@BeagleBone:~ i2cset -y 2 0x1b 0x16 0x00 0x00 0x00 0x07 I
Debian@BeagleBone:~ i2cset -y 2 0x1b 0x1b 0x00 0x00 0x00 0x07 I
以下是准确的命令集(顺序-设置为内部投影图形、将分辨率设置为 nHD、将图形类型设置为纯白、将所有 LED 设置为打开、使用 LED 电源控制打开 WPC)。
工作一次,再也不会来了
您好,Rohan,
欢迎来到 E2E 论坛。 感谢您的参与!
您能否确认各个 LED 是否按预期工作? 将模式设置为纯白色、但发送 I2C 命令以一次切换一个 LED。 请参阅 DLPC2607编程人员指南的第2.4.1.11节 、了解详情。
此致!
麦克斯因
尊敬的 Maxine:
之后我做了更多实验、在每个 LED 的所有 PWM 范围中似乎都存在这个问题。 我找到的是127,127,511和255,255,105,1023分别是 RGB 的良好 PWM 值。 是的、他们个人工作得很好。 什么是特别奇怪的是在较低的 PWM 与相同的比率,例如63,63,255或3,131,127黄色调回来. 我设定的比率为127,127,511、相当接近白色。
这是否会导致驱动器的红色和绿色组件出现问题? 或者是否有其他一些可能产生干扰的设置? 这种颜色配置就是它开箱即用的方式。
我可以运行任何校准脚本吗? 这或许会有所帮助。
谢谢
罗汉·阿松坎
您好,Rohan,
并行视频 GPIO 可能未按预期发送数据。 加载 RGB 颜色斜坡、以验证哪些 GPIO (如果有)无法正常工作。 检查256个单独的代码以确定颜色不正确的位置。
该 EVM 具有一个包含此斜坡图形的内部测试图形发生器。 您可以将这些理想的输出与褪色的图像进行比较、以帮助确定问题区域。
要访问内部测试图形发生器、发出相应的 I2C 命令- 0x0B (源选择)、0x0C (分辨率选择)和0x11 (测试图形选择)。
此致!
麦克斯因