This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3021-Q1:与 DLP3020-Q1的差异

Guru**** 1800230 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3021-Q1, DLP3020-Q1, DLPC120-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1346897/dlp3021-q1-differences-with-dlp3020-q1

器件型号:DLP3021-Q1
主题中讨论的其他器件: DLP3020-Q1DLPC120-Q1DLP3030-Q1、DLP3021LEQ1EVM

您好!

两个0.3英寸汽车 DLP3021-Q1 和 DLP3020-Q1 具有非常相似的规格、两者具有相同的封装和分辨率。

虽然建议将一种产品用于内部显示、而将另一种产品用于外部显示、但这些 DLP 之间的实际技术差异是什么?

我看到建议的控制器不同- DLPC120-Q1与 DLP3020-Q1 和 FPGA 与 DLP3021-Q1相关。

这是否意味着这些控制器在这些 DLP 模型之间不兼容?

谢谢。

安德烈

亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、您好!  

    欢迎来到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。  

    正确的是、除命名规则外、DLP3021-Q1和 DLP3020-Q1完全相同。  

    我们使用不同的编号来区分不同的应用。 DLP3021-Q1通过使用 FPGA 实现动态地面投影(DGP)。 DLP3020-Q1使用 DLPC120控制器适用于汽车中的紧凑型增强现实抬头显示(AR HUD)应用。 FPGA 和 DLPC120控制器不可交换、它们分别适用于每个应用。 例如、FPGA 将不能用于 AR HUD 应用、也不具备参考设计所需的功能或硬件。   

    一些客户已经取走了我们专门用于 AR HUD 的 DLP3020-Q1和 DLPC120芯片组、并对硬件和软件进行了一些修改、可以将该参考设计用于 DGP 应用。  

    总的来说、两种应用的设计和用例非常不同。  

    AR HUD 参考设计。 (请注意、这使用较旧的 DLP3030-Q1器件)

    https://www.ti.com/tool/TIDA-080004

    DLP3021LEQ1EVM

    https://www.ti.com/tool/DLP3021LEQ1EVM

    此致、

    亚历克斯·陈