This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2000:DLP Pico 产品的物流问题

Guru**** 2577005 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPM2000EVM, DLP2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1348098/dlp2000-logistical-questions-for-dlp-pico-products

器件型号:DLP2000
主题中讨论的其他器件:DLPM2000EVM

我目前正在从事高级项目、其中包括抬头显示。 目前的显示屏将由 Raspberry Pi Pico 运行、但未来计划会制作我自己的嵌入式微控制器。 我想使用 DLP2000、但我注意到很多与它相关的产品、例如 DLPM2000EVM 和其他评估模块。 在我无能的头脑中,我只是想象需要数字镜器件和一种方法为它供电,但它似乎比这更复杂。
有人能告诉我 Pi Pico 与 DLP2000通信所需的产品吗? 最好是通过 I2C 或 UART、因为我将在项目的其余部分使用这些协议、但如果需要、我愿意学习另一个通信协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    欢迎来到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。  

    DLPM2000EVM 只是光学引擎、这可能不是您想要的、因为它不包含接口板或电路板。 带有接口和电路板的完整投影仪版本是 DLPLCR2000EVM、可在以下位置找到: https://www.ti.com/tool/DLPDLCR2000EVM。但是、此 EVM 旨在作为主机处理器与 Beagle Bone Black 电路板连接、而不是最初用于 Raspberry Pi。

    如果您希望拥有一个可与 Raspberry Pi 连接的完整系统、我建议使用 DLPLCR230NPEVM。不过、我们仅对 Raspberry Pi 4 B 型验证并测试了 DLPLCR230NPEVM。  

    https://www.ti.com/tool/DLPDLCR230NPEVM

    此致、

    亚历克斯·陈