This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC7540EVM:USB 连接

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP471TEEVM, DLP650TEEVM, DLPC7540EVM, DLPC7540, PCA9539, DLPA100, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1342401/dlpc7540evm-usb-connection

器件型号:DLPC7540EVM
主题中讨论的其他器件:DLP471TEEVMDLP650TEEVMDLPC7540PCA9539DLPA100TXS0102

我们已根据用户指南使用 USB 在电路板和 PC 之间进行连接。

但是、GUI 软件无法识别它。 我们还担心二极管 D6是红色的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供设置照片。 请告知插入电路板的器件、已连接 J44和 J42。

    如果您要尝试为 DMD EVM - DLP471TEEVM 或 DLP650TEEVM 供电、则需要使用 J10和 J7。

    有关此示例、请参阅 EVM 用户指南中的图2-1。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在连接 DLP650TEEVM、但我连接的连接器不正确。 我已根据 EVM 用户指南中的图2-1正确连接了 J10和 J7、但情况保持不变。

    接通电源时 D6 LED 呈红色亮起是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在查看连接并检查 DMD 可能由于 DMD 错误插入而发生的情况。

    要确认、您已按顺序翻转 SW5和 SW1、对吗?

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查错误插入 DMD 电源连接器的影响。

    根据用户指南、我确保在连接12V 电源之前 SW5和 SW1已关闭、在连接12V 电源之后、我打开 SW5、然后打开 SW1。 只有 LED D6呈红色亮起。 除此之外、D5、D7和 D15亮起绿色。 接下来、如果我们在此状态下连接 USB 并在 GUI 上选择 USB 接口、我们将无法进行如上图所示的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    检查 J44至 J10和 J42至 J7后。 似乎有些引脚超过了最大电压。

    此 DMD 可能已炸好。 请告知您是否有备用 DMD 来更换损坏的 LDO?

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请发回通过 J102 (RS232)找到的调试日志、这也会突出显示该问题。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、PC 和 J102之间没有连接。 是否可以通过使用 RS232电缆连接 J102来获取调试日志?

    2.调试日志是否显示在 DLP EVM GUI 3.2.0.6程序的"Debug"-"Command Log"中? 您能告诉我如何获取调试日志吗?

    3.电源打开时,目前只有 D6呈红色亮起,这是不是一种异常情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您需要一条 RS232转 USB 电缆来连接 PC。 这是我们许多 EVM 上的调试日志回读方式。

    2.调试日志使用115200的波特通过串行端口发送。 我建议使用 TeraTerm 应用程序、但有许多可用应用程序。

    3. 如果在 EVM 上电时只有 D6亮起;是的、这是异常的。 根据用户指南、当您为 DLPC7540EVM 通电并翻转 SW5和 SW1时、D5、D6、D7和 D15 LED 应亮起。

    请发送该调试日志、这将突出显示此 EVM 的确切问题。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我立即连接 PC 和 J102 (RS232)、并使用 Tera Term 记录数据。

    此日志在 SW5和 SW1先后开启时输出。 我们可以从该日志中学习到什么内容吗?

    日志内容

    在引导加载程序中= v0.12.1 [ Reasonː HOLD_BOOT_GPIO]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关信息、

    DLP650TEEVM 和 DLPC7540EVM 目前可供订购。

    该手册将在两周内提供。

    谢谢你。  

    此致、

    佐佐冈市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sasaoka、

    从调试日志来看、电路板似乎仍处于引导保持模式、这意味着 J9上连接了一根跳线。 默认情况下不应安装该跳线、但您可以检查 J9是否没有跳线吗?

    由于连接器放置错误、DMD 仍很可能与控制器不通信。

    请 附上您在本次讨论中附加的前几张图片、因为它们非常小、我看不到详细信息。

    如果您尚未阅读《用户指南-'DLPC7540 4K UHD EVM'》[DLPU109]的第2节(快速入门)下的步骤、我建议您阅读并按照这些步骤进行操作。

    此致!

    亚伦   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron 你好!

    J9上有一根跳线。

    这是因为我按照用户指南- DLP 显示 DLPC7540 4K UHD EVM 的第2节(快速入门)的第2.3节中的说明、移除了 J67上的跳线并将其连接到 J9。

    是否没有必要将跳线从 J67移动到 J9以使 DLPC7540EVM 识别 DLP650TEEVM 并按第2.4节所述运行 DMD? 顺便说一下、我在 J67上有跳线时附加了日志。

    此外、即使 J67上有跳线、无法连接 USB 的情况也是如此。

    日志内容
    -------------------------------------------------------
    URT0上打开调试
    I2C 端口1初始化为主端口
    I2C 端口2初始化为主端口
    I2C 端口0初始化为从端口
    EEPROM:内容已验证
    CAL DATA 块 CWLamp 不在 EEPROM 中:使用来自闪存的数据
    CAL DATA BLOCK SSI NOT IN EEPROM:正在使用闪存中的数据
    校准数据块 ADC 不在 EEPROM 中:使用闪存中的数据
    EEPROM 中存在 CAL 数据块 WpcSensor。 数据版本= 4
    EEPROM 中存在 CAL 数据块 WpcBrightness。 数据版本= 4
    EEPROM 中存在 CAL 数据块 XPR。 数据版本= 4
    校准数据块 XPRwaveet 不在 EEPROM 中:使用闪存中的数据
    CAL DATA BLOCK SurfaceCorrection not in EEPROM :使用闪存中的数据
    校准数据块 BlendMap 不在 EEPROM 中:使用闪存中的数据
    API 版本:04.00.00
    应用版本:04.00.00
    Sysmon:URT 命令处理程序启动失败
    pca9539:错误- IOX 失败。 APIcc =-7
    IT6807 -配置 IT680x……
    Digcontrol:CFG 完成
    IT6807 -在 IT680x_Write 中失败:IT680x_I2C_DRIVER_ERROR
    IT6807 -在 IT680x_Write 中失败:IT680x_I2C_DRIVER_ERROR
    IT6807 -在 IT680x_Write 中失败:IT680x_I2C_DRIVER_ERROR
    IT6807 -在 IT680x_Write 中失败:IT680x_I2C_DRIVER_ERROR
    数字控制:解码器5电源待机完成
    DATAPATH:DSP_SetDisplay 失败(ret=-100)
    DATAPATH:将默认系统模式设置为完整
    数据路径:PowerStandby 完成。
    Sysmon:DLPA100不存在

    照明:正在启动 SSI 初始化...
    配置的 SSI 驱动器类型= 0。
    配置传感器失败:-6.
    正在初始化 WPC 配置...
    SSI 初始化失败。
    鞳鞳鞳鞳鞳鞳鞳鞳X0J鞳鞳鞳鞳鞳鞳鞳鞳X0J鞳鞳鞳鞳鞳鞳鞳鞳X0JSysmon μ A:转换至正常工作模式
    初始化 WPC 失败:-6
    正在初始化通过的 WPC 校准数据...
    初始化 WPC 亮度表失败:0
    dispfmt:disp_ConfigKeystoneByAngles 失败(ret=-21)
    9
    DATAPATH:自动锁定初始化已通过
    数字控制:PowerNormal 完成
    数据路径:dig、adc、dec powerNormal
    源:SetUserSFGColor = 1
    源:SPLASH_LoadImage 地址:0x10545f80、0x0
    来源:DisplaySplash 大小= 3840 x 2160
    将空白屏幕设置为启动界面
    dispfmt_CalculateDisplayArea:X、Y、宽度、高度= 0、0、 3,840,2160
    dispfmt:minPan、PAN、maxPan:0、0、0
    数据={3840、03840}
    dispfmt:minScan、SCAN、maxScan:0、0、0
    数据={2160,02160}
    dispfmt_CalculateCroppedArea:X、Y、宽度、高度= 0、0、 3,840,2160
    dispfmt:apple_disp:activeSource = 2、dispSrc = 2

    数据路径:在 VX1 (ITE)上转换至闲置

    [激励器类型]:0 [AWC WG Auto-Offset]:0

    激励器类型:0单极:0
    EEPROM 中的 XPR 参数:匹配签名
    XPR 4路方向编号:6
    XPR:ACT 子帧顺序:2 1 3 0
    签名匹配从 EEPROM 获取数据
    错误:产品配置无效、系统已锁定
    错误:产品配置失败原因:使用的项目无效;请检查 DMD 计时文件
    照明:DMD 对于 DMD_Power ()中的此系统配置错误无效
    照明:无法设置 DMD
    Sysmon:照明转换至工作模式时出现故障
    Sysmon:Sysmon 无法转换到操作模式
    照明:禁用 SSI 照明器。
    diulation.c : line - 915: illum_enableIllumination()
    SSI_DRV_Enable ()失败
    照明:API 警告- Fusion DMD 上的 SEQ_POWER_DOWN_REFRES_NOT_USED
    Sysmon:_sysStandby -转换到 powerStandby
    Sysmon.c : line - 723 :_sysReset()
    _sysNormalRun()失败
    Sysmon:初始化完成

    谢谢你。  

    此致、

    佐佐冈市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经附上了我根据要求发送给您的前两张照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sasaoka、

    是否需要将跳线从 J67移动到 J9以使 DLPC7540EVM 识别 DLP650TEEVM 并按第2.4节所述操作 DMD?

    对器件进行编程时、必须将 J67移至 J9 (步骤2.4)、但对其进行编程后、必须将其放回 J67以进行正常操作-仅在正常运行时、调试日志才有用。 我不记得评估板在第2.4节的第3步停止、并且我之前没有详述过该内容。

    从调试来看、似乎无法识别 IT6807 -前端卡。 在正常运行中、控制器需要与该卡通信以进行初始化。 从您上一张图片来看、您似乎没有连接该端口。

    您能否探测 Micro-USB 连接器(J2)的引脚1? 这可能表明通过 USB 根据电压电平进行的通信丢失。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亚伦,  

    我尝试连接前端卡。 我还尝试将跳线连接到 J67并获取日志。  

    我附上了一张已连接状态的照片及其日志。

    日志内容

    -------------------------------------------------------
    URT0上打开调试
    I2C 端口1初始化为主端口
    I2C 端口2初始化为主端口
    I2C 端口0初始化为从端口
    EEPROM:内容已验证
    CAL DATA 块 CWLamp 不在 EEPROM 中:使用来自闪存的数据
    CAL DATA BLOCK SSI NOT IN EEPROM:正在使用闪存中的数据
    校准数据块 ADC 不在 EEPROM 中:使用闪存中的数据
    EEPROM 中存在 CAL 数据块 WpcSensor。 数据版本= 4
    EEPROM 中存在 CAL 数据块 WpcBrightness。 数据版本= 4
    EEPROM 中存在 CAL 数据块 XPR。 数据版本= 4
    校准数据块 XPRwaveet 不在 EEPROM 中:使用闪存中的数据
    CAL DATA BLOCK SurfaceCorrection not in EEPROM :使用闪存中的数据
    校准数据块 BlendMap 不在 EEPROM 中:使用闪存中的数据
    API 版本:04.00.00
    应用版本:04.00.00
    Sysmon:URT 命令处理程序启动失败
    pca9539:错误- IOX 失败。 APIcc =-7
    IT6807 -配置 IT680x……
    Digcontrol:CFG 完成
    数字控制:解码器2电源待机完成
    数字控制:解码器5电源待机完成
    DATAPATH:DSP_SetDisplay 失败(ret=-100)
    DATAPATH:将默认系统模式设置为完整
    数据路径:PowerStandby 完成。
    Sysmon:DLPA100不存在

    照明:正在启动 SSI 初始化...
    配置的 SSI 驱动器类型= 0。
    配置传感器失败:-6.
    正在初始化 WPC 配置...
    SSI 初始化失败。
    鞳鞳鞳鞳鞳鞳鞳鞳X0J鞳鞳鞳鞳鞳鞳鞳鞳X0J鞳鞳鞳鞳鞳鞳鞳鞳X0JSysmon μ A:转换至正常工作模式
    初始化 WPC 失败:-6
    正在初始化通过的 WPC 校准数据...
    初始化 WPC 亮度表失败:0
    dispfmt:disp_ConfigKeystoneByAngles 失败(ret=-21)
    9
    DATAPATH:自动锁定初始化已通过
    digcontrol.c : line - 194: digcontrol_powerNormal()
    IOx_EDID_INIT()失败
    Digcontrol:powerNormal 失败
    数字控制:PowerNormal 完成
    数据路径:dig、adc、dec powerNormal
    源:SetUserSFGColor = 1
    源:SPLASH_LoadImage 地址:0x10545f80、0x0
    来源:DisplaySplash 大小= 3840 x 2160
    将空白屏幕设置为启动界面
    dispfmt_CalculateDisplayArea:X、Y、宽度、高度= 0、0、 3,840,2160
    dispfmt:minPan、PAN、maxPan:0、0、0
    数据={3840、03840}
    dispfmt:minScan、SCAN、maxScan:0、0、0
    数据={2160,02160}
    dispfmt_CalculateCroppedArea:X、Y、宽度、高度= 0、0、 3,840,2160
    dispfmt:apple_disp:activeSource = 2、dispSrc = 2

    数据路径:在 VX1 (ITE)上转换至闲置

    [激励器类型]:0 [AWC WG Auto-Offset]:0

    激励器类型:0单极:0
    EEPROM 中的 XPR 参数:匹配签名
    XPR 4路方向编号:6
    XPR:ACT 子帧顺序:2 1 3 0
    签名匹配从 EEPROM 获取数据
    错误:产品配置无效、系统已锁定
    错误:产品配置失败原因:使用的项目无效;请检查 DMD 计时文件
    照明:DMD 对于 DMD_Power ()中的此系统配置错误无效
    照明:无法设置 DMD
    Sysmon:照明转换至工作模式时出现故障
    Sysmon:Sysmon 无法转换到操作模式
    照明:禁用 SSI 照明器。
    diulation.c : line - 915: illum_enableIllumination()
    SSI_DRV_Enable ()失败
    照明:API 警告- Fusion DMD 上的 SEQ_POWER_DOWN_REFRES_NOT_USED
    Sysmon:_sysStandby -转换到 powerStandby
    Sysmon.c : line - 723 :_sysReset()
    _sysNormalRun()失败
    Sysmon:初始化完成

    香港特区政府

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 Micro USB 电缆插入 J2并检查引脚1的电压。

    它是+5.027V (1引脚和5引脚之间)。

    我不认为它有任何问题。

    只是为了确认、是否仅在 DLPC7540EVM 板、J67或 J9上插入了一根跳线?

    是否有其他地方可插入跳线?

    谢谢你。  

    此致、

    佐佐冈市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sasaoka、

    似乎未识别 DMD。 这意味着 DMD 已因错误使用跳线而损坏、我们不应进一步调试、因为我们知道 DMD 已损坏。

    很抱歉、我们无法为此提供简单的解决方案、但请继续至少更换 DMD EVM。 更换控制器板也是有利的做法。

    如果通过另一个主题收到新硬件后出现其他问题、请联系我们。  

    在收到这些电路板之前、我再次建议您通读用户指南、以便在使用替换电路板时放心使用。 收到硬件时、至少请遵循本指南。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron

    我知道亚伦先生看着我寄过来的日志,确定 DMD 出现了故障,是这样吗?
    另外、我知道 DMD 故障的原因是一开始插入了错误的连接器并且打开了电源、但正确吗?
    难以理解的是、GUI 无法识别 DLPC7540 EVM 的 USB 与 DMD 故障有关。

    你怎么看?


    不管怎样、只要我获取新设置(DLPC7540EVM 和 DLP650TEEVM)、我就会立即根据用户指南对其进行测试。
    顺便说一下、我有一个问题。



    1.在用户指南的快速入门2中、未提及在对 EVM 进行编程时将前端板连接到 DLPC7540EVM。

    这种连接是否必要?

    2.连接前端板的时间如下:完成第2.4节中的第1步到第4步后、关闭电源。

    将前端电路板连接到 EVM、然后打开电源(SW5 ON→SW1 ON)。 是这样吗?

    就这些。

    谢谢

    此致、

    佐佐冈市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sasaoka、

    比较控制器侧(J42)和 DMD 侧(J7)的连接后、可以看到不仅仅是 HSSI 引脚暴露在5V 的电压下。 DMD 的整个接地平面承受5V 的电压、在某些情况下、可能通过 DLPC7540和外设 IC 在控制器板上造成其他损坏、例如 具有4.6V 绝对最大电源电压的 TXS0102电平转换器 (在芯片的 A 侧)。

    重点是、从 DMD 板返回到控制器板有许多可能被损坏的东西、我们不会有意在实验中拆开电路板来查看协助进行调试的所有可能结果。

    1.  在引导加载程序模式下对 DLPC7540 EVM 进行编程时、不需要连接前端板、但在正常运行期间、有必要进行基本重新编程。

    2.如果按照时间顺序遵循该指南,则在第2.4步中,连接前端和 DMD 板,但将跳线放置在 J9 (引导保持)而不是 J67 (连接到前端的电压为5V)上。

    此外、在引导保持模式下对电路板进行编程时、不需要连接这些电路板中的任何一个。 使用 GUI 和对映像文件进行编程时、必须连接这两个板。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    感谢您的所有回答。

    我一拿到新电路板、就会尝试根据用户指南对其进行编程。 如果出现任何问题、我们将再次与您联系。

    感谢您一直以来的大力支持。

    此致、

    佐佐冈市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sasaoka、

    我要将该主题标记为已解决。

    如果在收到新硬件后出现另一个问题、请随时打开另一个线程、我或我的团队将乐意以任何方式提供帮助!

    此致!

    亚伦