主题中讨论的其他器件: DLP4710EVM-LC
尊敬的
使用19V 3A 电源,多次使用后,再次测试发现,光盘机不投影,有助于找出原因,谢谢 youe2e.ti.com/.../61.mp4
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的
使用19V 3A 电源,多次使用后,再次测试发现,光盘机不投影,有助于找出原因,谢谢 youe2e.ti.com/.../61.mp4
您好、用户:
欢迎回到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。
您能否回答以下问题、以便我们能够更好地调试该问题。
1.
是否对系统进行了任何硬件修改或软件修改? 风扇是否在系统上运行?
2.
您能否检查绿色 LED D6和 D7是否都亮起、D8和 D9是否都应在电路板顶部熄灭? 在您发送的图片中、D8和 D9似乎仍在打开、这意味着 DLPC 控制器仍处于引导模式。
3.
您是否可以从 GUI 连接并读取 EVM 的状态信息、如下所示?
此致、
亚历克斯·陈
1.
是否对系统进行了任何硬件修改或软件修改? 风扇是否在系统上运行?
否、我们没有修改 系统的软件和硬件。 我们只能简单地修改 镜头。 对于风扇、自系统启动以来、它一直持续运行。
2.
您能否检查绿色 LED D6和 D7是否都亮起、D8和 D9是否都应在电路板顶部熄灭? 在您发送的图片中、D8和 D9似乎仍在打开、这意味着 DLPC 控制器仍处于引导模式。
是的、在为光学引擎供电并将 SW2切换为 ON 模式后、D8和 D9指示灯保持亮起状态、而 D6和 D7保持熄灭状态。 此外、当我们重新将 SW2切换至关闭状态时、D8和 D9指示灯仍保持打开、D6和 D7仍保持关闭状态。
3.
您是否可以从 GUI 连接并读取 EVM 的状态信息、如下所示?
好的、只能从 DMD 芯片读取光学引擎的状态信息、如下图所示。
您好、用户:
感谢您提供此信息。 这说明可能存在电源问题。 请尝试为19V 提供更高的额定电流、例如3.42A 或更好的额定电流、如 DLPDLCR3310EVM 用户指南中所述。 请告知我们这是否校正了性能。
此致、
奥斯汀
您好、用户:
您可以尝试重新刷写固件吗? 现有 DLP Lightcrafter Display GUI 存在已知问题、因此我们建议使用替代 GUI 按照以下步骤操作:
请记住步骤2、将投影仪打开开关保持在"OFF"位置。
还要记住步骤3a、选择 dlp4710evm-lc、因为 dlpdlcr3310evm 也是双路控制器。
请尝试此固件版本应为7.1.2。
此致、
亚历克斯·陈
我们 更新了 固件、 表示 成功、 但 仍然 无法 修复。 同时 、我们 也 测量了 相应 端点的电压、 包括 DMD 和 dlpc 的电源、 所得电压 与 原理 图基本一致 ( 稍后我会向您发送详细的电压测量结果)。 主要 问题 是 hostirq 电平 不会 下拉、 这 种 情况 通常 被认为 是 系统有问题。 现在 、我们 无法 进一步 确认 LED 是否 损坏、 或者 DMD 或 闪存 固件 是 问题所在。 除了 测量 电压外、是否有其他方法来确认这三个固件是否损坏? 此外、 我们 在上面测得的电压是否 表明 dlpa 的 芯片 正常?e2e.ti.com/.../12.mp4e2e.ti.com/.../13.mp4