请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ViALUX-3P-ALP-4 主题中讨论的其他器件:ALP、 DLPC410
我有一个问题与我的 DMD Vialux v7001。 一个 DMD 碎了。
我们购买了 DLP7000BFLP 器件、并将 其安装在 DMD 中。
但 DMD 无法正常工作。 我们 执行了不同的功能测试、因此无法使 DMD 工作。
有了该软件、我们在开启 DMD 时会收到一条消息:
"无法识别 DMD 类型、或未连接 DMD。 ALPDemo 将其处理为1080p DMD。"
我们检查电子元件是否亮起。 此外、当我们发送图形时、其他 LED 会亮起、但 DMD 不会改变或移动任何微镜。
另一种选择是、是否有可以发送器件进行检查的地方?