This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP660TE:DMD 显示暗像素

Guru**** 1624165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1342251/dlp660te-dmd-shows-dark-pixels

器件型号:DLP660TE

大家好!

我们的客户告诉我们、他们通过图像传感器看到来自 DMD 的暗像素、暗像素只是在闪存中消失、然后可能在其他微镜上再次显示。 我们的客户想知道:

1、暗像素的原因是什么?  

2.黑像素出现时 DMD 是否会迅速损坏?

3.如果 DMD 具有暗像素,是否可以继续使用 DMD?

谢谢你。

齐诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeno:

    感谢您通过 E2E 与我们联系!

    您能说明一下什么时候看到过这个问题吗? 抱歉,我不明白什么是"只在闪存中"的意思。

    这些问题是否具有持久性-在很长的一段时间内观察到? 或者这只是一张快照吗?

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    感谢您的答复。

    这是我们的客户看到的校准光源引擎使用白色的图像从实心场,他们可以看到一些像素突然变暗,并很快回到正常像一个快照.

    然后、它们继续检查 DMD、黑暗像素再次显示在垂直位置并重新恢复正常。

    您是否需要任何其他篡改?

    再次感谢您。

    Br、

    齐诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeno:

    感谢您的描述! 您能否告知正在使用哪种系统、LED 或色轮?

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    这是一个 LED 系统、有多个发动机在客户侧存在此问题。

    您是否需要有关此问题的其他信息?

    谢谢你。

    Br、

    齐诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeno:

    我一直在和我的团队一起检查、我们度过了一个延长的周末、感谢您的耐心!

    1、暗像素的原因是什么?  

    这似乎是一个时间问题、可能存在轻微的不匹配。

    2.黑像素出现时 DMD 是否会迅速损坏?

    由于像素不会留暗、因此应在软件中修复。

    3.如果 DMD 具有暗像素,是否可以继续使用 DMD?

    由于镜片似乎仍在移动、器件应该没有任何机械错误、同样、软件应该能够解决这个问题。

    您是否与您所在地区的 FAE 联系? 我们可以继续通过电子邮件与您和他们合作,如果不是,我们可以通过电子邮件与您联系。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    感谢您的回复、这有助于我们与客户进行讨论。

    是的、我们与 FAE Tony 保持联系、我们可以继续通过电子邮件工作。

    我会给您发送一封电子邮件。

    再次感谢

    齐诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeno:

    谢谢您、我们将下线了、然后回来提供相应的更新。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeno:

    提醒一下、我们自最初联系以来未收到您的回复。 请继续与我们保持联系、以便快速解决问题。

    此致!

    亚伦