请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSEVM6678 Xilinx_XC3S200AN 正在评估模块中使用、我们需要此 FPGA 的内部代码。
我可以从何处下载它?
需要设置 CDCE62005RGZT 和 UCD9222RGZR 的值。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Xilinx_XC3S200AN 正在评估模块中使用、我们需要此 FPGA 的内部代码。
我可以从何处下载它?
需要设置 CDCE62005RGZT 和 UCD9222RGZR 的值。
美国摩根公园
FPGA 仅供工厂使用。 不是为客户提供的。
与 FPGA 相关的详细信息包含在 C6678 EVM 随附的 CD 中。
路径:- CDContent\TMDXEVM6678L_HW_Docs\ProgramFiles\FPGA
请查看此处所附的 TRM:-
e2e.ti.com/.../TMDXEVM6678L_5F00_Technical_5F00_Reference_5F00_Manual_5F00_2V00.pdf
--
不过、我怀疑您是否能够在给出程序文件的情况下更改值设置。
我不认为这项规定是要改变的。
e2e.ti.com/.../Shannon_5F00_EVM_5F00_v000E_5F00_RTL_5F00_release.zip
此致
尚卡里