This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC910:用于 DLPR910的 SPI 闪存 MCS。

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1349272/dlpc910-spi-flash-mcs-for-dlpr910

器件型号:DLPC910

我找到了适用于 DLPR910的 SPI 闪存 MCS。

因为该网页已关闭。

https://www.ti.com/product/DLPR910

如何得到它? 幻灯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在等待一些最终测试、然后再将其发布到 TI.com 上。

    我已向您发送朋友请求。  请接受。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我接受了请求。

    我们期待着再次收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

    我已经与您联系并向您发送了消息。

    菲齐克斯