This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010:Sub-LVDS 图形长度匹配

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010, DLPC3433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1351863/dlp3010-sub-lvds-pattern-length-matching

器件型号:DLP3010
主题中讨论的其他器件: DLPC3433

《DLP3433 PCB 布局指南》指出、需要进行 DMD HS 信号图形长度匹配。

DLP3010数据表中有下表。

在设计子 LVDS 信号时、是否必须考虑封装网长度?

例如、总图形长度= PCB 图形长度(DLP3010 ~ DLPC3433)+ DLP3010封装网长度(DLP3010封装~芯片)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    在设计中、您需要考虑 DMD DLP3010和控制器 DLPC3433之间的图形长度、并且无需添加 DLP3010封装网长度。

    此致、

    洛里