主题中讨论的其他器件: DLPC3479、 DLPDLC-GUI
我能够 使用 DLP4710EVM-LC GUI 固件版本8.3.0.AS 启动界面1索引0成功更新.gif (YCbCr)类型的闪存映像
当我使用启动界面图像显示来选择图像时、DLP 会投影静态图像。
投影来自 DLP 的移动图像。
谢谢。
法伊沙
利This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我能够 使用 DLP4710EVM-LC GUI 固件版本8.3.0.AS 启动界面1索引0成功更新.gif (YCbCr)类型的闪存映像
当我使用启动界面图像显示来选择图像时、DLP 会投影静态图像。
投影来自 DLP 的移动图像。
谢谢。
法伊沙
利您好,Vaishali,
启动界面模式不支持.gif 图像、仅支持静态图像。
但是、您可以选择使用内部图形流模式或外部图形流模式来显示图形。 例如、在内部图形流模式下、您可以上传图形集中的图像、定义图形集显示顺序和配置、然后加载并显示图形。 您可以使用 DLPDLC-GUI 工具来执行这些步骤。
如需更多信息、请参阅以下文档:
DLPC3479软件编程人员指南: https://www.ti.com/lit/ug/dlpu081b/dlpu081b.pdf?ts = 1713459661522&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDLPC3479
此致、
洛里
您好,Vaishali,
您可以使用 DLPDLC-GUI 运行内部图形流模式。 请参阅 DLP 显示和光控制 EVM GUI 工具用户指南 第4.3.2节、其中包含分步说明。 请注意、使用固件版本8.3.0时、内部图形模式支持图形时序限制。 你需要为图形设置曝光前黑暗时间、曝光时间和曝光后黑暗时间、不幸的是它不支持1秒或2秒曝光时间。
该表来自固件版本说明。
此致、
洛里