主题中讨论的其他器件:DLPC3470、 DLPA2000、 DLP3010LC、
我有一个不驱动 LED 的固件专门构建。 DLPC3478_DLPA2000_DLP3010LC_noLED_8.1.img。 使用 我使用评估套件创建的内部图形时、一切都正常。 现在我要做的是更改闪存中的模式、方法是使用 i2c 编写我使用 EVK 创建的新.bin 文件。 我想我遵循 DLPC3470和 DLPC3478软件编程人员指南 DLPU075A–2018年10月–2019年4月修订版的第3.7段中的说明、但好像不起作用。 此版本的固件是否存在问题? 另外、由于 i2c 控制器的一些限制、我只能以128字节块进行写入。
任何帮助都会被感激