This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR230NPEVM:并行模式

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3436

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1344325/dlpdlcr230npevm-parallel-mode

器件型号:DLPDLCR230NPEVM
主题中讨论的其他器件:DLPC3436

我在确定如何使并行模式正常工作方面遇到了困难。 我知道有很多论坛帖子的人通过使用旧版本的 rasbian 由于 WiringPi 弃用,但我不能弄清楚。 这个产品基本上是无用的对我和它是疯狂的,你可以出售一个不可行的产品,没有真正的指示如何使用它,因为弃用(几乎4年前)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,泰语

    欢迎来到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。  

    您是否参考了以下用户指南?

    https://www.ti.com/lit/ug/dlpu103b/dlpu103b.pdf

    在设置和配置(第9.1节)之后、您应该能够运行 init_parallel_mode.py、它将通过 Raspberry Pi 的 RGB666初始化18位 DPI 的视频输出。  

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 如前所述、我已经尝试了您的过时方法、不包含有关 WiringPi 弃用的任何更新信息。 请参考以前的论坛、因为您尚未解决此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您目前正在使用哪个版本的 Raspbian OS、是否已有 python 文件和固件文件? 您是否尝试使用1080p 或960x540分辨率的 init_parallel 模式? 您还在使用哪个版本的物理 Raspberry PI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试了发布2024年03月15日64位的最新版本的 Rasbian。 我今天打算再尝试使用旧版32位版本。 我尚未调整分辨率设置。 我很幸运地在最新版本的 Rasbian 上运行示例代码、但无法运行 init_parallel 模式。 我有一个4B PI 模型。 是的、我有这些文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我无法运行示例软件、这是我在运行 init_parallel 时遇到的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了确认、您是否将 TI 提供的 config .txt 文件放入了 microSD 卡的 boot/文件夹中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我花一点时间重新测试我们的过程并调试您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为参考,我所做的正是快速入门指南所说的无效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,泰语

    感谢您浏览本指南。 请允许我们留出时间来调试该问题。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法产生该误差。  

    • 使用 Raspberry Pi OS (旧版64位  牛眼)
    • 在 RPi 上启用 SSH、VNC、SPI 和 I2C
    • 将库存 config.txt 文件替换为 TI 提供的文件
    • 检查 Python 支持包中的 i2c.py 脚本是否与 RPi 上的活动 I2C 行匹配
      • 在/dev/文件夹 中、通常是 I2C-1或 I2C-22、
      • 尝试默认 SPI 总线变量中 i2c.py 脚本中的任一个值

    此致!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我得到的误差。 我还无法运行示例代码。 我将 i2c 总线连接到22

    设置从器件地址:27
    正在初始化 DLPC3436的 Raspberry Pi 默认设置...
    SH:1:GPIO:未找到
    正在将 DLPC3436输入源设置为 Raspberry Pi、…
    为 Raspberry Pi 配置 DLPC3436源设置...
    回溯(最近的调用最后):
    在 ReadFpdLinkConfiguration 中的"ReadFpdLinkConfiguration"/home/groupf/Downloads/dlpdldcr230npevm_python_support_software_1.0/api/dlpc343x_xpr4.py 中、第599行、选择"ReadFpdLinkConfiguration"
    readbytes =_readcommand (3、写字节、ProtocolData)
    ReadCommand 中的文件/home/groupf/Downloads/dlpdldcr230npevm_python_support_software_1.0/init_parallel_mode.py 第78行
    I2C.write (writebytes)
    文件/home/groupf/Downloads/dlpdldcr230npevm_python_support_software_1.0/i2c.py、第78行、写入
    _i2c.write (data)
    文件/home/groupf/Downloads/dlpdldcr230npevm_python_support_software_1.0/linuxi2c.py、第74行、写入
    如果 OS.WRITE (self.FD、wrbuff)< 0:
    OSError:[errno 6]没有这样的设备或地址

    在处理上述异常期间、发生了另一个异常:

    回溯(最近的调用最后):
    文件/home/groupf/Downloads/dlpdldcr230npevm_python_support_software_1.0/init_parallel_mode.py、第110行、位于
    如果__name__=="__main__":main ()
    文件/home/groupf/Downloads/dlpdldcr230npevm_python_support_software_1.0/init_parallel_mode.py、第101行、
    摘要、比特率、PixelMapMode = ReadFpdLinkConfiguration ()
    文件"ReadFpdLinkConfiguration"中的"/home/groupf/Downloads/dlpdldcr230npevm_python_support_software_1.0/api/dlpc343x_xpr4.py、第606行
    返回摘要,比特率,PixelMapMode
    UnboundLocalError:赋值前引用了局部变量'bitrate'


    ----------------
    (程序已退出并显示代码:1)
    按"返回"继续

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经在将 Raspberry Pi 连接到 EVM 的情况下运行 init_parallel_mode.py 脚本。 从 EVM 中移除 Raspberry Pi 时出现类似的错误。 您能否确认带状电缆已正确连接到 EVM 和 Raspberry Pi? 排针引脚需要在带状电缆中始终安装到位。 能否确认带状电缆未与任一组接头引脚错位?

    此致!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确就位。 不用担心。 我会返回这个不起作用的蹩脚的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,泰语

    如果您不想进一步进行调试 、我将关闭该票证。

    此致、

    奥斯汀