This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP471TP:我制作的电路板不能正常工作。 请告诉我如何解决此问题。

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR471TPEVM, DLPC6540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1359332/dlp471tp-the-circuit-board-i-made-is-not-working-properly-please-tell-me-how-to-troubleshoot-the-problem

器件型号:DLP471TP
主题中讨论的其他器件:DLPDLCR471TPEVMDLPC6540

我已经根据以下文档中的原理图设计了电路板、但目前无法刷写 引导程序和应用程序:

DLPDLCR471TPEVM 格式器板电气设计文件

我测试了 DLP6540芯片的电源、当 SW-PROJ_ON 设置为高电平时、它可以根据电源时序为 DLP6540正确提供1.15V、1.8V、1.21V 和3.3V 的电压。

我还尝试了测试 DLP6540的晶体振荡器引脚、当 SW-PROJ_ON 设置为高电平时、晶体振荡器会正确启动。

但是、当我参考以下文档并将 GPIO_64 (HOLDeBOOTZ)引脚设置为0并尝试使用 USB 进行闪存编程时、我发现 USB 无法正确引导并与计算机建立了连接。

DLPC6540编程人员指南(修订版 A)

对不起、我的操作步骤中是否有任何遗漏。 或者我的操作中是否有错误。

DLPC6540芯片正常工作的基本条件是什么、我该如何检查该芯片的状态是否正常。

请帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    欢迎来到 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术。

    您是否成功刷写了定制板上的固件?

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    请确保没有 POSENSE 故障、指示控制器的电源不正确。

    如果 POSENSE 正确、但仍然没有 USB 连接、我请求您检查 UART0行的 UART 日志、以了解更多信息。

    此外、如果电路板上的控制器从未加载任何固件、则需要使用 JTAG 对控制器进行编程、因为没有加载任何与 USB 配合使用的引导程序

    此致、

    阿克希尔