This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3433:是否可以更改每个 LED 占空比?

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC3433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1356767/dlpc3433-can-each-led-duty-cycle-be-changed

器件型号:DLPC3433

正如我所了解的、DLP 系统的每个占空比都是用除法计算得出的。

我认为每个 LED 占空比为1/3、它们之和为1。

当我查看《DLPC3433软件编程人员指南》时、有一句话是这样的。

这些占空比是固定的吗? 或者、这些值是否可以更改(调整)?

如果可以调节每个 LED 占空比、那么哪个寄存器可以调节占空比?

Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin:

    在 DLPC3433固件中、每个外观都有特定的 RGB 占空比设置、以满足指定的白点并实现良好的图像质量。 RGB 占空比不必是每个 LED 的1/3。 您可以使用寄存器读取序列头属性(26h)来读回 RGB 占空比信息、但我们不建议更改 RGB 占空比设置。  

    您能解释一下为什么要更改占空比设置吗? 是否有任何要实施的特定设置?

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的系统需要将每个 LED 的占空比更改为 R 0.304、G 0.475和 B 0.221。

    有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin:

    我已向您发送朋友请求、因此我们可以使该主题帖脱机。

    此致!

    马克西姆