This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:DLPNIRNANOOEVM

Guru**** 1460770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1360542/dlpnirnanoevm-dlpnirnanoevm

器件型号:DLPNIRNANOOEVM

h

您好!

我是加拿大 Guelph 大学工程系的一名研究学者。 我们已经购买了 DLPNIRSCAN nano EVM、用于收集各种反射的 NIR 光谱特征。  

我有以下问题:

1.我尝试过在 iOS 上使用移动应用程序,但每次按 SCAN 时,应用程序都崩溃了。 我看到蓝灯开始闪烁、但很快应用程序崩溃。 之后不久、蓝光再次稳定。  

我需要发挥这一功能才能使用此器件。  

2.我在商店中找不到 Android 应用程序。 请告诉我如何获取 Android 应用。  

由于我的研究活动正处于关键的道路上、因此我们非常感谢快速帮助。  

提前感谢

S·雷迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiva、您好!

    欢迎来到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。 我已将该请求单分配给我们的一位工程师、以便在该问题上为您提供帮助。  

    从我的初始检查来看,似乎这个应用程序在 Android 应用商店中不可用。 您是否可以使用 DLP NIRscanNano GUI?

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiva、您好!

    欢迎来到 E2E 论坛。

    我已从您原始帖子中删除了一些内容、因为其中包含了您的个人信息以及向公众提供的信息。

    虽然我们为移动应用提供程序结构、但德州仪器不支持此 EVM 的应用程序。 跨多个平台对操作系统更新的持续支持将超出我们所能提供的资源。 然而、现有资源应能使开发移动应用程序在没有帮助的情况下得以实现。

    此致、

    奥斯汀