This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP780NEEVM:回复:CS2304406:DLP780NEEVM 显示缺陷(上电前中心出现白色图像)

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP780NEEVM, DLP780NE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1353137/dlp780neevm-re-cs2304406-dlp780neevm-display-defect-white-image-at-the-center-prior-to-power-on

器件型号:DLP780NEEVM
主题中讨论的其他器件: DLP780NE

回复:CS2304406:DLP780NEEVM 显示缺陷(上电前中心显示白色图像)

尊敬的技术支持:

客户尚未使用(未通电)报告的 DLP780NEEVM 交付。

客户还想知道是否使用了接收的交货。

请检查是否可以继续退款或报废退款?

并提供 RMA#和退货说明(如果需要退回)。

请提供建议。

   倾斜时、DLP 标识等白色中央特征将显示出来。

   我想知道这是否是设计上的。 我不想相信它是一个磨损的迹象,这意味着它已经被使用了。

库存号78671932 DLP780NEEVM、1件装

  

Mouser 部件号:

595-DLP780NEEVM

MFR.的部件号:

DLP780NEEVM

制造商:

德州仪器(TI)

说明:

显示开发工具 DLP780NE 评估模块

生命周期:

新产品

产品说明书:

数据表

 

此致、
曼努埃

尔 SO#203326
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    在我们的测试过程中、这些 EVM 会在最初加电、以确保初次正常运行。 它们生成正确的映像后、会将其断电并进行封装。

    残留图像不应影响器件的寿命、但可能表示存在多个问题、我们可以修复或保持这些问题以实现更严格的质量控制。

    客户仍然应该能够按照 EVM 指南为系统加电、并且看到系统借助 DLP 标识进入活动状态、然后过渡到看不到残留图像的固态。

    同样、它们可以测试系统上电并顺利进行。 同时,我们将再次确认这是我们一方的情况。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    我在3周多内没有听到任何消息、请告知是否有更多建议、否则我将在下周结束此主题。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的亚伦:

    我们已向客户开具信用额度。  请关闭窗口。  

    此致、
    曼努埃