This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:启动失败

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR4710EVM-G2, DLPA3005, TIDA-01226, DLPC3479

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1364258/dlp4710evm-lc-failure-to-start

器件型号:DLP4710EVM-LC
主题中讨论的其他器件:DLPDLCR4710EVM-G2DLPA3005TIDA-01226

大家好、我们的设备存在一个问题、即它不会退出"启动"模式、即在按下绿色按钮时、它似乎在考虑初始化、但随后返回到其最初的刚刚通电状态。 我曾尝试通过 DLP 进行交谈、结果显示它已连接、但需要重新启动、所以从来没有超出此模式。

尽管我们的系统已运行了大约8个月、但我们的总运行时间可能少于20小时、并且经历了类似的情况、这始终会导致返回到基本方案进行更换。

是否有可能从这种情况中恢复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    您是否能够通过 EVM GUI 与之进行通信? 如果是、您可以使用 TI DLP Pico 固件选择器工具中的最新固件进行回流焊吗? 如果通过这种方式重置它不起作用、请告诉我。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximus

    很遗憾、通过 EVM GUI、它 无法连接、它会仅显示"EVM status connected、off"。 您能否确认固件是 exe 还是映像? 不幸的是,如果它的 exe 被我们的防火墙杀死。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还应该添加我有问题的 DLPDLCR4710EVM-G2 ... 添加后我无法更改器件型号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    您是否对硬件进行了任何修改、或者之前删除了与器件的任何连接? 这包括用于连接 DMD 的带状电缆。 否则、您能否根据随附的 DLPA3005加电时序图、探测加电信号以测试 DLPA 是否正确加电?

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克西姆斯,我们没有做任何修改-我的第一个想法是带状电缆已经出来了,但我已经仔细检查和重新定位它,一切看起来都很好。 我们没有为装置制造任何模块、它实际上固定在我们的测试装置上、用于投射神器图像。

    今天下午我将再次检查时间安排、然后再与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maximums,很抱歉,是一个痛苦-有一个 Wi 连接检查这个吗? 只是想确保我不想连接到 PCB 上的错误点!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    您应该能够从产品页面下载电路板布局文件、并根据原理图搜索每个测试点。 链接可 在此处找到

    此致!

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、拥有原理图(TIDA-01226 DLPDLCR4710EVM-G2)、但文档中是否有测试点位置的关键字? 板上没有 ID、我无法打开光绘文件来进一步询问

    简单来说、D57第一次上电时亮起;之后、当我按下 SW21 D56时、D57熄灭、D56立即亮起、然后返回 D57亮起的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    请尝试使用最新固件重新刷写 EVM。 在刷写固件时、您应该打开 SW28并使 SW21保持关闭状态。  

    您是否注意到 D33和 D34亮起了?  

    如果在布局中找不到 TP 名称、则 EVM 板应打印该名称。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    只有电路板布局文件包含这些信号及其测试点的映射。 此外、根据 Lori 的要求、了解 D33和 D34的行为也可能会有所帮助。 您是否有机会使用 SOIC 夹或类似产品? 如果是、此处提供了一个链接、该链接指向介绍如何在不使用 DLP GUI 的情况下重新刷新系统的指南(链接)。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximus、我已经订购了连接器(我们有编程器); 我还设法找到了几个测试点(将继续查看!) 我们将尝试为您提供有关下周一星期三的一些反馈、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上回顾一下原理图、我可以通过连接器 J21进入吗? 还是需要直接连接到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    是的、您可以使用此连接器、但您可能需要确保 DLPC3479在系统电源打开时仍然关闭、以便闪存器件可以通电、但 DLPC3479不会尝试从中读取数据。

    此致!

    马克西姆