This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710:如何驱动 DMD

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3439, DLPC3437

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1365988/dlp4710-how-is-dmd-driven

器件型号:DLP4710
主题中讨论的其他器件:DLPC3437、DLPC3439

工具与软件:

当我查看 DMD 的驱动数据时、无论 DLP330、DLP470还是 DLP5530、它们的驱动模式都基本相同。 DMD 镜头驱动的 SubLVDS 信号分为两组、由驱动控制 IC DLPC3437、DLPC3439、DLPC230等输出。 我有疑问。 这两组 LVDS 信号将并行输出、还是一组 LVDS 信号将首先输出(对应于 DMD 的一半)、然后再输出另一组 LVDS 信号? 当我查看 DMD 的驱动数据时、无论 DLP330、DLP470还是 DLP5530、它们的驱动模式都基本相同。 DMD 镜头驱动的 SubLVDS 信号分为两组、由驱动控制 IC DLPC3437、DLPC3439、DLPC230等输出。 我有疑问。 这两组 LVDS 信号将并行输出、还是一组 LVDS 信号将首先输出(对应于 DMD 的一半)、然后再输出另一组 LVDS 信号?

我 是在中国的 E2E 中文  支持 论坛寻求解答这些问题的、但是两天没有回复。

这里,请帮我回答这个问题,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建永:

    您能帮助我了解这些信息在您的应用中的使用情况吗? 这将帮助我为您提供最佳答案。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以 DLP5530为例,SubLVDS 数据是两部分,D_AP (0)和 D_AN (0)、D_AP (7)和 D_AN (7);以及来自 DLP230的驱动数据、所以我想知道 、这个驱动信号是如何工作的?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建永:

    感谢您提供的信息。 请给我们的团队一些时间来进一步研究此问题、并请注意因美国阵亡将士纪念日假期而造成的延迟。

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建永:

    您能帮助澄清您的问题吗? 您是否想知道 sub-LVDS 信号是串行发生还是并行发生?  

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我想知道为什么 DMD sub_LVDS 信号被 分成两部分、D_AP (0)和 D_AN (0)、D_AP (7)和 D_AN (7); 这两组 LVDS 信号将并行输出还是将一组 LVDS 信号首先输出(对应于 DMD 的一半)、然后再输出另一组?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建永:

    这些信号被拆分、因为它们是差分信号。 D_AP (0)是正信号、而 D_AN (0)是负信号。 因此、它们是并行发送的。  

    此致!

    马克西姆