This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:使用 Light Crafter4500实现视频模式和图形序列模式之间的亮度差异

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500, DLPC350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1366851/dlp4500-the-difference-in-brightness-between-video-mode-and-pattern-sequence-mode-using-light-crafter4500

器件型号:DLP4500
主题中讨论的其他器件: DLPC350

工具与软件:

我是 Miwa Kitakaze,DLP4500的用户。

视频模式和序列模式之间的亮度不同、即使是在同一个图像被投影时也是如此。
视频模式的亮度小于序列模式的一半。
在两种模式下、LED 电流是相同的110。
我想使视频模式下的亮度与序列模式下的亮度相同。
请告诉我如何在视频模式下设置亮度。
屏幕截图已随附。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miwa Kitakaze:

    欢迎回到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。  

    两种方法都使用什么来源? 在顶部图像中、看起来您想要使用来自内部闪存的图像、而底部图像看起来您要使用并行接口将输入源配置为外部视频、但看起来您没有任何视频信号信息。  

    我假设您对这两个测试使用相同的源?

    请注意、对于视频模式、应用了图像处理、而图形模式会绕过所有图像处理。 这可能会影响最终显示的图像行为。  

    下图来自 DLPC350控制器芯片数据表。 您可以在该网站上以及《DLP4500LCREVM 用户指南》中阅读更多信息。  

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我使用 Linux、但不知道您可以在 Linux 上设置投影的亮度。
    你的建议让我知道了。
    我想我可以解决这个问题。
    请关闭此问题。
    也许、我会问另一个问题。

    此致、

    北泽美娃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miwa Kitakaze:

    理解、如果您遇到进一步的问题、可以随时提出另一个问题。

    此致、

    亚历克斯·陈