This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5530S-Q1:DLP5530S-Q1 FPGA

Guru**** 2579435 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5530S-Q1, DLPC230S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1364732/dlp5530s-q1-dlp5530s-q1-fpga

器件型号:DLP5530S-Q1
主题中讨论的其他器件: DLPC230S-Q1

您好!

我知道、DLP 控制单元(DLPC230S-Q1和 DLP5530S-Q1)前面的 HDMI 输入分辨率使用外部 FPGA 或 GPU 通过 Quincunx 算法移植、将分辨率输出更改为菱形图形。


我想询问您对 FPGA 或 GPU IC 或电路设计指南是否有任何建议、以帮助实现移植。

我想知道是否有任何安全资源可以帮助我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在选择用于 Quincunx 移植的 FPGA IC 时、是否有任何其他重要因素?

    我正在尝试使用 XA7S15-1CPGA196Q (Spartan-7)、但不知道该功能是否能实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    让我来看看这个、我们很快就会回来与您联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将通过电子邮件与您联系、以便获取这些信息