This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2021LEQ1EVM:DLP2021LEQ1EVM 操作问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC120-Q1, DLP2021LEQ1EVM, DLP3021LEQ1EVM, DLP3021-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1367848/dlp2021leq1evm-dlp2021leq1evm-operation-issue

器件型号:DLP2021LEQ1EVM
主题中讨论的其他器件: DLP3021-Q1、DLPC120-Q1

工具与软件:

尊敬的所有人。 我想问一些有关 DLP2021LEQ1EVM 的问题:

1.根据用户指南、提到用户可以 通过 DLP 控制程序输入命令来更改投影图案。 默认设置会播放赛车视频,但当我按照《用户指南》中的说明并输入命令时 , 显示出现异常。

 

2.我想知道从提供的链接下载的示例代码是否是开发版本中闪存的当前出厂代码

https://www.ti.com/tool/download/DLPC153

如果我理解正确、要投影自定义映像、需要使用 DLP Composer 对闪存进行编程、然后使用 DLP 控制程序选择图形。 我的理解是否正确?

DLP2021LEQ1EVM 只能处理预存储的图像、还是还能实时投影?  

谢谢所有~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuan、您好!

    回答您的问题:

    1) 1)是的、您可以通过更新起始地址和帧数字段来更改投影模式。 如果您使用用户指南或示例代码中提供的地址值、则地址可能已过时(.py 文件屏幕截图中显示的值已过时)。 根据您在"写入后"图像中显示的错误显示图像、我怀疑提供的地址不正确。 要查看与每个图像/视频元素关联的地址列表、请参阅  BuildLog_DLP2021_DGP_RGB.html  请参阅下载的 DLP Composer 工程或构建后 DLP Composer 工程的 BuildLog 文件夹中的 BuildLog 文件。 在该文件的最底部、您将看到一个以十六进制格式列出的视频名称和偏移(起始地址)值列表。

    2) 2)工程最近已更新到版本2.0、该版本与 EVM 上加载的1.0版本不同、但未体现在起始地址方面。 相反、版本2.0包含序列数据库支持、可用于构建目标为60fps 而不是25fps 的项目文件。

    3) 3)是的、要使用新/自定义映像更新闪存内容、必须使用 DLP Composer 工具并导入 DLP2021LEQ1EVM DLP Composer 工程。 请参阅此处有关此过程的详细说明(请注意视频标题显示的是 DLP3021、但该过程也适用于 DLP2021):

    4) DLP2021LEQ1EVM 只能处理预存储图像。 对于实时图像处理、DLP3021-Q1可与 DLPC120-Q1配合使用。